990-6264H-007

Συνδέστε την απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)

Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στην ομάδα πόλων EPO, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα είναι κατηγορίας 2/SELV.

Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.

Η είσοδος EPO υποστηρίζει τάση 24 VDC.

  1. Οδηγήστε τα καλώδια από το EPO σας μέσω του επάνω μέρους του ερμαρίου I/O και στους ακροδέκτες J4936-J4938 του EPO στο 0P6547, όπως φαίνεται στο διάγραμμαι Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες.
  2. Συνδέστε το EPO του κτιρίου σύμφωνα με μία από τις παρακάτω επιλογές.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε το πλαίσιο τερματικών στον πίνακα. Τα καλώδια σήματος θα συνδεθούν από τη Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;