990-5454C-017

Posizionamento di un armadio delle batterie vuoto

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tenere coperto l'armadio delle batterie vuoto mentre si praticano i fori di ancoraggio per impedire che polvere e altre parti conduttrici penetrino nel sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Rimuovere i pannelli laterali indicati dagli armadi delle batterie sui lati adiacenti.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di arco elettrico
    • Non apportare modifiche di tipo meccanico al prodotto (inclusa la rimozione di parti dell'armadio o l'esecuzione di fori o tagli) che non siano descritte nel manuale di installazione.
    • I pannelli laterali dei singoli armadi devono essere installati in tutti i tipi di installazione (comprese le installazioni in parallelo senza isolamento fisico tra i telai o le installazioni in cui l'armadio più a destra e/o quello più a sinistra sono appoggiati a una parete). Due armadi delle batterie vuoti collegati tra loro saranno considerati come un unico armadio e devono avere pannelli laterali installati su lato sinistro e lato destro
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  2. Posizionare gli armadi delle batterie vuoti nell'area di montaggio finale.
    NOTA: Lasciare uno spazio libero di 100 mm dietro l'armadio (o gli armadi) delle batterie vuoti per la circolazione dell'aria.
  3. Fissare le staffe di ancoraggio posteriori al pavimento.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  4. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Montare le staffe d'alloggiamento superiori tra gli armadi delle batterie vuoti.

    Vista anteriore dei due armadi delle batterie vuoti

  5. Rimuovere le quattro coperture indicate.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?