EIO0000003793.05

Introducción

Cuando use un dispositivo USB, coloque una abrazadera del cable USB al interfaz de USB para evitar que se desconecte el cable USB.

PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • No desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.
  • Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
  • Asegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.
  • Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
  • Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.
  • Utilice solamente configuraciones de USB no inflamables.
  • No use este producto en ambientes peligrosos.
  • Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?