EIO0000003793.05

Especificaciones de cada interfaz

Use únicamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar las interfaces USB y Ethernet.

 

HMISTW6200

HMISTW64/65/66/6700

Interfaz USB (Tipo A)

Conector

USB 2.0 (Tipo A) x 1

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

500 mA

Distancia de transmisión máxima

5 m (16,4 ft)

Interfaz Ethernet

Norma

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX

Conector

Conector modular (RJ-45) x 1

Conector modular (RJ-45) x 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?