DOCA0303IT-04

Aggiornamento del firmware con il software EcoStruxure Power Commission

Utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission per aggiornare I/O Smart Link alla versione del firmware più recente disponibile.

La versione più recente del software EcoStruxure Power Commission è disponibile su www.se.com.

Per ulteriori informazioni sull'uso del software EcoStruxure Power Commission, vedere la Guida in linea di EcoStruxure Power Commission.

La tabella seguente indica la durata di riferimento dell’aggiornamento del firmware di I/O Smart Link.

Velocità di trasmissione Durata dell'aggiornamento del firmware con EcoStruxure Power Commission tramite:
Comunicazione seriale Gateway TCP (ad esempio, Panel Server)

4800

Da 12 a 13 minuti

Da 11 a 12 minuti

9600

Da 8 a 9 minuti

Da 6 a 7 minuti

19200

Da 6 a 7 minuti

Da 4 a 5 minuti

38400

Da 5 a 6 minuti

Da 3 a 4 minuti

57600

Da 5 a 6 minuti

Da 3 a 4 minuti

115200

Da 4 a 5 minuti

Da 2 a 3 minuti

Nota: i valori della tabella precedente sono solo per riferimento; la durata effettiva dell'aggiornamento del firmware può variare in base al funzionamento della rete, alle impostazioni di rete, alla configurazione del gateway e ad altre latenze dell'infrastruttura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?