Communications

Numéro de commande

Action
(L/É)

Dimensions

Type

Unité

Plage

Description

5000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1 – 247

ID d’appareil (Modbus)

W

1

UInt16

1 – 4

Vitesse de transmission :

  • 1 = 9600
  • 2 = 4800
  • 3 = 2400
  • 4 = 1200

W

1

UInt16

1 – 3

Parité :

  • 1 = Paire
  • 2 = Aucune
  • 3 = Impaire

W

1

UInt16

(Réservé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.