Caractéristiques de l’appareil

Voici les principales caractéristiques des appareils série iEM2050 :
  • Mesure d’énergie active et réactive

  • 2 tarifs configurés par le biais des communications Modbus

  • Sorties à impulsions

  • Afficheur (mesures de courant, tension, puissance et énergie, et configuration de base)

  • Communication via Modbus

Pour les applications, les caractéristiques plus détaillées et les spécifications complètes de la série iEM2050, reportez-vous à la fiche technique de la série iEM2050 sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?