Caractéristiques

Paramètre iEM2050 iEM2055
Mesures d’énergie 4 quadrants
Puissance :
  • Puissance active (kW)

  • Puissance apparente (kVA)

  • Puissance réactive (kVAR)

Courant
Tension
Fréquence
Facteur de puissance
2 tarifs configurés par le biais des communications Modbus
Sorties à impulsions
Communications Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485
Conforme MID
Classe 1 d’après CEI 62052-11 et CEI 62053-21
Classe B d’après EN 50470-1/3
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?