Funktionszusammenfassung

Parameter iEM2050 iEM2055
4-Quadranten-Energiemessungen
Leistung:
  • Wirkleistung (kW)

  • Scheinleistung (kVA)

  • Blindleistung (kVAr)

Strom
Spannung
Frequenz
Leistungsfaktor
2 Tarife über Modbus-Kommunikation konfiguriert
Impulsausgänge
Kommunikation RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU
MID-konform
Klasse 1 nach IEC 62052-11 und IEC 62053-21
Klasse B nach EN 50470-1/3
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?