7DE02-0407-04

Geräteübersicht

Das Gerät ist ein digitales Isolationsfehlersuchgerät (IFL) für nicht geerdete Niederstrom-Versorgungsnetze. An der Stelle, an der das Gerät angeschlossen ist, muss auch ein Isolationsüberwachungsgerät (IMD) angeschlossen werden. Zusammen mit dem IMD sucht das Gerät den ersten Fehler und gibt dafür einen Alarm aus.

Das IMD überwacht den Netz-Isolationswiderstand, indem es ein Signal einspeist. Diese Technik wird für alle Stromnetzarten verwendet – AC, DC, kombiniert, gleichgerichtet, mit einem drehzahlvariablen Antrieb usw. Das Gerät wird mit einem Ringkernwandler an die Netzkanäle angeschlossen. Das Gerät verwendet das vom IMD eingespeiste Signal, um den Isolationswiderstand der einzelnen Kanalschaltkreise zu überwachen. Wenn der Widerstand von einem oder mehreren der überwachten Kanäle niedriger ist als der festgelegte Ansprechwert, gibt das Gerät einen Alarm aus und identifiziert die defekten Kanäle. Das Gerät liefert auch lokale Kanalwiderstandswerte, die für eine präzisere Überwachung von einzelnen Kanälen im Netz verwendet werden, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen zu können.

Das Gerät weist die folgenden Merkmale auf:

  • Fehlersuche auf bis zu 12 Kanälen

  • Schnelle Fehlersuche (Dauer < 5 s)

  • Spezieller Inbetriebnahmemodus für eine schnelle Installationsverifizierung

  • Automatische Erkennung und Konfiguration von kompatiblen Ringkernwandlern im Inbetriebnahmemodus

  • Erfassung von Isolationsfehlern gemäß des konfigurierten Ansprechwerts

  • Relais für Fehleranzeige

  • Kommunikation über Modbus-RS-485-Protokoll

  • Konfigurierbarer Kanalname

  • Pro Kanal konfigurierbarer Isolationsansprechwert

  • Isolationswiderstandsanzeige (R)

  • Isolationsfehler-Protokoll

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?