7DE02-0407-04

Anwendungsbeispiel: Isolationsalarm mit IMD suchen

Sie können das Gerät verwenden, um den Isolationsalarm eines nicht geerdeten Stromnetzes mit IMD zu suchen.

Das IMD wird von dem nicht geerdeten Stromnetz versorgt, das es überwacht. Das IMD ist am Neutralleiter (oder an einer Phase) und an der Erde angeschlossen. Das Gerät ist am Ringkernwandler angeschlossen. Die Ringkernwandler sind an den Netzkanälen angeschlossen.

Das IMD überwacht die Netzisolation. Das Gerät sucht den Kanal, auf dem der Isolationsfehler aufgetreten ist. Das Gerät hat einen einzelnen Relaisausgang zur Steuerung einer Leuchte oder eines Summers.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?