7ES02-0424-01

Configuración de los parámetros de red

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Red.

    Se muestra la pantalla RED.

  2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
    NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
    Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción
    Aplic.
    • Circ. Pot..

    • Circ. Cont.

    Circ. Pot.

    • Seleccione Circ. Pot. para aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.

    • Seleccione Circ. Cont. para circuitos de control auxiliares utilizados para gestionar sistemas de alimentación que contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.

    Filtrado
    • 4s

    • 40 s

    • 400s

    40 s

    Seleccione el tiempo de filtrado en función de la aplicación.
    NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
    Buscando
    • APAGADO

    • Alarma prev.

    • Alarma

    • IFL

    Alarma

    • Seleccione Alarma si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 2 KΩ (si se está utilizando el XD312 como localizador de fallos).

    • Seleccione Alarma prev. si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento preventiva activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 50 KΩ (si se está utilizando el XD312H como localizador de fallos).

    • Seleccione IFL si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento preventiva activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 2 KΩ (si se está utilizando el IFL12MCN como localizador de fallos).

    NOTA:
    • Si selecciona Alarma prev., deberá seleccionar el umbral de alarma preventiva.

    • La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.

    Adapt. v
    • Ninguno

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700

    Ninguno

    Seleccione el adaptador si la tensión de red es superior a la tensión de red nominal del dispositivo.
    NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
    Frequencia
    • 50 Hz

    • CC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Seleccione la frecuencia nominal del sistema de alimentación supervisado.
    NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
    IT IMPEDANTE
    • APAGADO

    • 0.1....2 MΩ

    APAGADO

    • Seleccione APAGADO para que el dispositivo no compense la resistencia de aislamiento comunicada con el valor de resistencia de conexión a tierra neutra.

    • Seleccione el valor de la ausencia de conexión a tierra neutra, que el dispositivo compensa con la resistencia de aislamiento medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?