7IT02-0417-02

Configurazione parametri Modbus

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Modbus.

    Viene visualizzata la schermata Modbus.

  2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Indirizzo 1-247 1 Selezionare l'indirizzo Modbus richiesto.
    Config. auto
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Selezionare ON per attivare la comunicazione Modbus con varie velocità di trasmissione o parità.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

    NOTA: se si seleziona ON, i parametri Velocità e Parità sono disattivati.
    Velocità
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Selezionare la velocità di trasmissione richiesta.
    Parità
    • Pari

    • Dispari

    • Nessuno

    Pari Selezionare la parità richiesta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?