7IT02-0417-02

Informazioni sulla guida

La presente guida riguarda la procedura di messa in servizio di Vigilohm IM400 / IM400L.

In tutta la guida, il termine "dispositivo" si riferisce a Vigilohm IM400 / IM400L. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Per le istruzioni dettagliate di installazione e funzionamento, compresi i messaggi di sicurezza, leggere le schede di istruzioni e il manuale utente del dispositivo.

La seguente tabella è profilata. Prestare attenzione durante la modifica del contenuto.

Riferimenti documento

Titolo Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm IM400 / IM400L S1B90076
Manuale utente: Vigilohm IM400 / IM400L DOCA0049EN
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?