7DE02-0418-02

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie beim ersten Einschalten das Datum und die Uhrzeit ein. Durch das Einstellen von Datum und Uhrzeit werden ordnungsgemäße Zeitstempel für Protokolle und Tendenzen sichergestellt.
  1. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

    Das Gerät führt den Autotest durch. Warten Sie 10 Sekunden lang, bis der Autotest abgeschlossen ist.

    • Bei einem erfolgreichen Autotest wird auf dem Bildschirm ISOLATION ein Widerstandswert angezeigt. Ein Beispiel-Bildschirm ISOLATION sieht folgendermaßen aus:

    • Schlägt der Autotest fehl, wird ein Fehlercode angezeigt.

  2. Drücken Sie auf die blinkende Taste .
    HINWEIS: Ein blinkendes Uhrsymbol bedeutet, dass die Datums-/Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.

    Der Bildschirm DATUM / ZEIT erscheint.

  3. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Kontextmenü-Tasten und ein.
  4. Drücken Sie auf die Taste , um Datum und Uhrzeit zu speichern.

    Die MeldungGespeichert erscheint.

    Auf dem Bildschirm Isolation wird ein Widerstandswert angezeigt. Ein Beispiel-Bildschirm ISOLATION sieht folgendermaßen aus:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?