7DE02-0418-02

Netzwerkparameter konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Netzwerk.

    Der Bildschirm NETZWERK erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Anwendung
    • Stromkr.

    • Steuerkreis

    • Fotovolt.

    Stromkr.

    • Wählen Sie Stromkr. für industrielle oder Marineanwendungen aus, die Stromlasten und Leistungselektronik wie etwa drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter oder Gleichrichter umfassen.

    • Wählen Sie Steuerkreis für Hilfssteuerkreise aus, die für den Antrieb von Stromversorgungsnetzen verwendet werden, welche empfindliche Lasten, wie z. B. SPS, Ein-/Ausgänge oder Sensoren, enthalten.

    • Wählen Sie Fotovolt. für große Photovoltaik-Anlagen aus.

    HINWEIS: Bei der Auswahl von Fotovolt. wird der Wert
    • Ortung auf AUS eingestellt.

    • Adapter (V) auf HV1700C eingestellt.

    • Frequenz auf DC eingestellt.

    Filterungszeit
    • 4 s

    • 40 s

    • 400 s

    40 s

    Wählen Sie die Filterungszeit entsprechend der Anwendung aus.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Fehlersuche
    • AUS

    • Voralarm

    • Alarm

    • IFL

    Alarm

    • Wählen Sie Alarm aus, falls der Boost-Modus für einen aktiven Isolationsalarm erforderlich ist, wenn der Isolationswiderstand weniger als 2 kΩ beträgt (bei Verwendung von XD312 als Fehlersuchgerät).

    • Wählen Sie Voralarm aus, falls der Boost-Modus für einen aktiven Isolationsvoralarm erforderlich ist, wenn der Isolationswiderstand weniger als 50 kΩ beträgt (bei Verwendung von XD312H als Fehlersuchgerät).

    • Wählen Sie IFL aus, falls der Boost-Modus für einen aktiven Isolationsvoralarm erforderlich ist und der Isolationswiderstand weniger als 2 kΩ beträgt (bei Verwendung von IFL12, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT und IFL12LMCT als Fehlersuchgerät).

    HINWEIS:
    • Bei Auswahl von Voralarm müssen Sie den Voralarm-Ansprechwert einstellen.

    • Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.

    Adapter (V)
    • Keine

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700C

    Keine

    Wählen Sie den Adapter aus, wenn die Netzspannung größer als die Netz-Bemessungsspannung des Geräts ist.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Frequenz
    • 50 Hz

    • Gleichspannung

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Wählen Sie die Bemessungsfrequenz des überwachten Stromnetzes aus.
    HINWEIS: Die Auswahloptionen für diesen Wert sind begrenzt, da sie von dem für den Parameter Anwendung ausgewählten Wert abhängen.
    Hochohmige Erdung
    • AUS

    • 0,1 bis 2 MΩ

    AUS

    • Wählen Sie AUS aus, damit das Gerät den gemeldeten Isolationswiderstand nicht mit dem Wert des neutralen Erdungswiderstands kompensiert.

    • Wählen Sie den Wert des neutralen Erdungswiderstands aus, mit dem das Gerät den gemessenen Isolationswiderstand kompensiert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.