Certifications et normes

Certifications par des agences

  • Underwriters Laboratories Inc., normes UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N°61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans un endroit ordinaire

  • Underwriters Laboratories Inc., normes UL 121201 et CSA C22.2 N°213, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans un endroit Classe I, Division 2 Dangereux (Classé)

  • Norme IECEx / ATEX pour utilisation dans les zones 2 Pétrole/22 Poussière

Conformité aux normes

Europe :

CE

  • Directive 2014/30/EU (EMC)

Australie:

  • RCM

Corée:

  • KC

Substances dangereuses

  • RoHS, Directives 2011/65/EU et 2015/863/EU

  • RoHS Chine, norme GB/T 26572

  • Règlement REACH EC 1907/2006

Fin de vie (WEEE)

Marquages KC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.