Raccordement du cordon d'alimentation CC

DANGER
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE:
  • Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.

Connecteur d'alimentation CC : Borniers à ressort

Connexion Fil
+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Borne de terre raccordée au châssis du panneau.

Raccordement du cordon d'alimentation CC

  1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.
  2. Sertissez correctement une borne à broches à l'extrémité de chaque cordon d'alimentation.
  3. Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un petit tournevis plat pour ouvrir le trou de broche désiré.
  4. Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans son trou correspondant. Relâchez le bouton d'ouverture afin de pincer le fil en place.
    NOTE:
    • Lors de l'utilisation d'un fil multibrin, ne le court-circuitez pas avec les fils avoisinants.

    • Lors du raccordement des fils à toron, ne les soudez pas.

    • Si le fil n'est pas inséré dans la borne FG correctement, les opérations tactiles pourraient ne pas répondre de façon prévue.

    1. Cordon d'alimentation

    2. Bouton d'ouverture

    3. Vis

  5. Après avoir inséré les trois fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?