Conexión del cable de alimentación de CC
PELIGRO |
|---|
|
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
-
-
Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
Conector de alimentación de CC: Bloques de terminales de resortes
| Conexión | Cable |
|---|---|
| + | 24 Vcc |
| - | 0 Vcc |
| FG | Conexión del terminal con puesta a tierra al chasis del panel. |
Conexión del cable de alimentación CC
- Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
- Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.
- Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
-
Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación
en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para
sujetar el hilo en el lugar.
NOTA:
-
Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.
-
Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.
-
Si el cable no se inserta de manera correcta en el terminal FG, es posible que la función táctil no responda normalmente.
-
- Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
PELIGRO