Sustitución de la junta de instalación

AVISO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Sustitución de la junta de instalación

  1. Coloque este producto en una superficie plana y nivelada con la cara de la pantalla orientada hacia abajo.
  2. Retire la junta de este producto.
  3. Coloque la nueva junta en este producto. Inserte los salientes de las cuatro esquinas de la junta en las hendiduras correspondientes en las esquinas de este producto.
    Según el modelo, es posible que existan salientes adicionales. A continuación, consulte la ilustración a la derecha e introduzca los salientes como corresponde.
    NOTA: Si usa una herramienta para insertar la junta, asegúrese de que la herramienta no se enganche en la junta de goma y cause un desgarre.
    1. Junta de instalación

    2. Punto saliente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?