Vorgehensweise Einstellungen

Führen Sie zur Konfiguration der Software die folgenden Schritte aus.
  1. Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen über die Bildschirmeigenschaften (Bildschirmauflösung) für Ihren Host.
  2. Laden Sie die Dienstprogramme herunter, und installieren Sie sie auf dem Host.
    HINWEIS: Zur Verwendung dieser Dienstprogramme ist Microsoft® .NET erforderlich. Wenn .NET Framework nicht installiert ist, wird der Installationsbildschirm von .NET Framework angezeigt. Führen Sie die Installation gemäß Bildschirmanweisungen aus.
  3. Rufen Sie das Launcher-Programm auf.
  4. Konfigurieren Sie die Dienstprogramme nach Bedarf in beliebiger Reihenfolge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?