EIO0000004348_00

Flux de travail de la configuration

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le logiciel.
  1. Configurez les paramètres d'affichage à partir des propriétés de l'écran (résolution d'écran) de votre hôte.
  2. Téléchargez et installez les utilitaires sur l'hôte.
    NOTE: Pour utiliser ces utilitaires, Microsoft®.NET Framework est requis. Si .NET Framework n'est pas installé, l'écran d'installation de .NET Framework apparaîtra. Installez en suivant les instructions à l'écran.
  3. Démarrez Launcher.
  4. Configurez les utilitaires selon vos besoins, dans n'importe quel ordre.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.