Remplacement du joint d'installation

AVIS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Installation du joint de montage

  1. Placez le produit sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Retirez le joint du produit.
  3. Fixez le nouveau joint sur le produit. Insérez les saillies à partir des quatre coins du joint dans les trous correspondants dans les coins du produit.
    Selon votre modèle, il peut y avoir des saillies supplémentaires. Consultez la figure à la droite et insérez les saillies par conséquent.
    NOTE: Lors de l'utilisation d'un outil pour insérer le joint, assurez-vous que l'outil ne raccroche pas le joint caoutchouc et cause une déchirure.
    1. Joint d'installation

    2. Point en saillie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?