EIO0000004350_00

Sustitución de la junta de instalación

La junta de instalación ofrece protección contra el polvo y la humedad. La junta debe insertarse correctamente en la hendidura para garantizar cierta resistencia a la humedad para este producto.

AVISO
ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA
  • Inspeccione la junta periódicamente según lo requiera el entorno operativo.
  • Cambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Tenga cuidado de no estirar la junta innecesariamente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Sustitución de la junta de instalación

  1. Coloque este producto en una superficie plana y nivelada con la cara de la pantalla orientada hacia abajo.
  2. Retire la junta de este producto.
  3. Coloque la nueva junta en este producto. Inserte los salientes de las cuatro esquinas de la junta en las hendiduras correspondientes en las esquinas de este producto.
    Según el modelo, es posible que existan salientes adicionales. A continuación, consulte la ilustración a la derecha e introduzca los salientes como corresponde.
    NOTA: Si usa una herramienta para insertar la junta, asegúrese de que la herramienta no se enganche en la junta de goma y cause un desgarre.
    1. Junta de instalación

    2. Punto saliente

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.