Sostituzione della guarnizione d'installazione

AVVISO
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Installazione della guarnizione d'installazione

  1. Appoggiare l'apparato su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso.
  2. Rimuovere la guarnizione dall'apparato.
  3. Installare la nuova guarnizione sull'apparato. Inserire le sporgenze dai quattro angoli della guarnizione nei fori corrispondenti agli angoli del prodotto.
    A seconda del modello, potrebbero esserci altre sporgenze. Nel seguito far riferimento alla figura a destra e inserire opportunamente le sporgenze.
    NOTA: Se si usa un utensile per inserire la guarnizione, accertarsi che l'utensile non prenda la guarnizione di gomma e causi uno strappo.
    1. Guarnizione d'installazione

    2. Punto sporgente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?