Inspection et entretien
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Régler les dispositifs de contrôle environnemental (thermostat, hygrostat, etc.) de façon à atténuer la condensation, y compris pendant les périodes où l’équipement est sous une charge légère (entreposage, charges en aval hors tension, etc.). Consulter l’ingénieur responsable du projet pour connaître les réglages appropriés de dispositifs de contrôle environnemental.
Réaliser l’inspection et l’entretien de l’armoire avec allée en fonction des conditions ambiantes et de l’expérience. Un fonctionnement ou des conditions anormales peuvent exiger des mesures correctives immédiates.
L’inspection de l’appareillage de commutation intérieur en armoire métallique Masterclad de 27 kV est décrite en détail dans les directives d’utilisation 6055-40.
Les instructions suivantes s’appliquent uniquement à l’armoire avec allée.
Inspection de routine
Pendant les intervalles réguliers d’inspection, inspecter ce qui suit :
-
Rechercher des fuites possibles dans l’allée avant, dans chaque compartiment de câblage et dans le toit de l’appareillage de commutation d’intérieur. Vérifier le toit, à l’aide d’une lampe de poche, à travers les ouvertures de ventilation dans l’allée avant. Si de grandes flaques d’eau sont visibles au niveau des portes, vérifier les joints d’étanchéité des portes.
-
Vérifier les trous d’égouttement dans les portes du compartiment de câbles afin de s’assurer qu’ils ne sont pas obstrués.
-
Vérifier que l’appareil de chauffage et la ventilation dans l’allée avant fonctionnent correctement. Vérifier les réglages du thermostat (voir Connexions électriques basse tension). Vérifier que les appareils de chauffage dans l’appareillage de commutation sont opérationnels.
-
Vérifier que le verrou pour ouverture rapide (à utiliser en cas d’urgence) fonctionne correctement.
Remplacement des filtres à air
Remplacer les filtres à air tous les six mois ou lorsque les conditions environnementales l’exigent. Le tableau suivant indique les applications correctes du filtre.
Référence du filtre à air
|
Emplacement du filtre* |
Largeur de travée po (mm) |
Référence Schneider Electric |
Taille |
|---|---|---|---|
|
Nouveaux volets supérieurs de porte arrière (voir Portes arrière, avant (gauche) et arrière (droite)) |
36 (914) |
JYT25926 |
29,75 × 7,6 |
|
Nouveaux volets inférieurs de porte arrière (voir Portes arrière, avant (gauche) et arrière (droite)) |
36 (914) |
JYT16426 |
29,75 × 14,42 |
|
Porte arrière |
22 (559) |
46005-679-01 |
11 × 13 |
|
36 (914) |
46005-243-01 |
11 × 19,5 |
|
|
Surplomb arrière |
22 (559) |
44005-679-02 |
3,3 × 20 |
|
36 (914) |
46005-243-03 |
3,3 × 34 |
|
|
48 (1219) |
46005-418-02 |
3,3 × 46 |
Filtres inférieurs de porte arrière
Instructions pour le changement du filtre en bas de la porte arrière (élément A dans la figure ci-dessus) :
-
Ouvrir les portes arrière.
-
Retirer les quatre écrous du support de filtre et le support (JYT22125) comme indiqué dans Retrait du filtre usagé (volet inférieur). (Remarque : il n’est pas nécessaire de retirer les huit vis autotaraudeuses du cadre de support.)
-
Retirer le filtre usagé et le jeter.
-
Remplacer le filtre usagé par un nouveau filtre Schneider Electric (JYT16426).
-
Réinstaller le support de filtre (JYT122125) avec le nouveau filtre.
-
Réinstaller tous les écrous et toutes les rondelles comme indiqué dans Réinstallation du nouveau filtre (volet inférieur).
Filtres supérieurs de porte arrière
Instructions pour le remplacement du filtre en haut de la porte arrière (élément B dans Unités avec allée avec portes arrière ouvertes) :
-
Ouvrir les portes arrière.
-
Retirer les quatre écrous du support de filtre et le support (JYT25917) comme indiqué dans Retrait du filtre usagé (volet supérieur).
REMARQUE: Il n’est pas nécessaire de retirer les huit vis autotaraudeuses dans le cadre de support. -
Retirer le filtre usagé et le jeter.
-
Remplacer le filtre usagé par un nouveau filtre Schneider Electric (JYT25926).
-
Réinstaller le support de filtre (JYT25917) avec le nouveau filtre.
-
Réinstaller tous les écrous et toutes les rondelles comme indiqué dans Réinstallation du nouveau filtre (volet supérieur).
DANGER