Introduction
Ces directives fournissent des instructions pour la réception, la manutention, l’entreposage, l’installation (y compris la préparation des fondations) et l’entretien de l’appareillage de commutation Masterclad de 27 kV pour installation à l’extérieur en armoire métallique avec allée de Schneider Electric. L’armoire avec allée décrite dans ces directives est construite autour de l’appareillage de commutation pour installation à l’extérieur en armoire métallique standard et est conforme à la norme ANSI/IEEE C37.20.2.
L’assemblage de l’appareillage de commutation pour installation à l’extérieur en armoire avec allée combine des composants de sous-assemblages d’appareillage et d’espace d’allée fixé ensemble pendant l’installation. Les composants de l’appareillage de commutation sont toujours expédiés entièrement assemblés. Les espaces d’allée pour la configuration à une seule allée sont expédiés sous forme de composants entièrement assemblés, tandis que l’espace d’allée pour l’allée commune doit être assemblé pendant l’installation. Les instructions d’installation pour les deux types d’allées sont incluses dans ces directives.
Lire ces instructions et inspecter soigneusement l’équipement. Se familiariser avec l’appareil avant d’essayer de l’installer, de le faire fonctionner ou de l’entretenir.