6055-49, Rev. 03

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para la recepción, el manejo, el almacenamiento, la instalación (incluida la preparación de los cimientos) y el mantenimiento del tablero de fuerza Masterclad de 27 kV con revestimiento metálico para exteriores y pasillo de servicio de Schneider Electric. El gabinete con pasillo de servicio que se detalla en este boletín está construido en torno al tablero de fuerza para interiores con revestimiento metálico estándar y se ajusta a la norma ANSI/IEEE C37.20.2.

NOTA: Este boletín debe utilizarse junto con el boletín de instrucciones 6055-40, Tablero de fuerza Masterclad de 27 kV con revestimiento metálico e interruptores automáticos al vacío tipo VR.

El conjunto del tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio es una combinación de componentes de tablero de fuerza y subconjuntos con espacio para pasillo que se fijan durante la instalación. Los componentes del tablero de fuerza se envían siempre completamente ensamblados. Los espacios de pasillo para la configuración de un solo pasillo se envían como componentes completamente ensamblados, mientras que el espacio de pasillo para el pasillo común debe ensamblarse durante la instalación. Las instrucciones de instalación para ambos tipos de pasillo se incluyen en este boletín.

Lea estas instrucciones e inspeccione el equipo cuidadosamente. Familiarícese con el equipo antes de intentar instalarlo, operarlo o prestarle servicio de mantenimiento.

Tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?