DOCA0054ES-10

Descripción del hardware

Descripción

A Ethernet 1 y 2 puertos de comunicación Ethernet RJ45

B Bornero de alimentación de 24 V CC

C Código QR con información del producto

D Ethernet Indicadores LED de comunicación

E Indicador LED de estado del módulo

F Indicador LED de estado de la red

G Cubierta transparente con sellado

H Botón Reset

I ULP Indicador LED de estado

J Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)

K Conmutador de bloqueo

L Indicador LED de estado del tráfico Modbus (sólo servidor IFE)

M Etiqueta de nombre de dispositivo

N Dos puertos ULP RJ45

O Conexión a tierra

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.

Montaje

La interfaz IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.

NOTA: La función de apilado está disponible sólo para el servidor IFE con el número de referencia LV434002.

Alimentación de 24 V CC

La interfaz IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.

Se recomienda utilizar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

Comunicación Ethernet - Indicadores LED

El Ethernet de dos colores de comunicación LED indica el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni conexión

Amarillo fijo

10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Amarillo intermitente

10 Mbps, actividad en proceso

Verde fijo

100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Verde intermitente

100 Mbps, actividad en proceso

LED de estado del módulo

El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz IFE.

Indicación LED

Descripción del estado

Acción

OFF

Sin alimentación

Ninguno

Verde fijo

Interfaz IFE operativa

Ninguno

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguno

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

El firmware de la interfaz IFE está dañado

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

La interfaz IFE se encuentra en modo degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo fijo

La interfaz IFE está fuera de servicio

Ninguno

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguno

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguno

LED de estado de la red

El LED de dos colores del estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni dirección IP

Verde fijo

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error al configurar la IP

Modbus del tráfico de la línea serie LED

El Modbus amarillo de tráfico de la línea serie LED indica que el tráfico se transmite o se recibe por la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE.

El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el LED está apagado.

NOTA: El LED está apagado en la interfaz IFE (número de referencia LV434001).

Modbus Dirección

La interfaz IFE acepta la dirección Modbus del IMU al que se encuentra conectada.

La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Conmutador de bloqueo

El conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la red Ethernet a la interfaz IFE y a los demás módulos de la IMU.

  • Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están activados.

  • Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control remoto están deshabilitados.

    El único comando de control a distancia que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.

Botón de prueba

El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.

Intervalo de tiempo

Función

Entre 1 y 5 s

Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 s.

10-15 s

Activa el modo de configuración oculto.

NOTA: La configuración oculta no se activa si se pulsa el botón durante más de 15 s.

Botón Reset

Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).

Indicador LED de estado de ULP

El LED de estado amarillo de ULP describe el modo del módulo ULP.

ULP LED

Modo

Acción

Nominal

Ninguno

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Test

Ninguno

Discrepancia del firmware no crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?