DOCA0054ES-10

Configuración de los contactos programables M2C/M6C

Descripción general

Los contactos programables M2C y M6C pueden utilizarse para señalar cambios de estado o desbordamientos de los valores de disparo:

  • M2C tiene dos contactos, 1 y 2.

  • M6C tiene seis contactos, de 1 a 6.

Los contactos programables M2C/M6C se pueden configurar:

  • localmente por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H

  • de forma remota a través de la interfaz de comunicación

La configuración local puede permitir o prohibir la configuración remota de cada contacto por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H con una versión de firmware >2009 AJ.

Estado de configuración remota

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2647

9800

L

INT16U

0-1

P/H

Estado de configuración remota:

0 = indica que la configuración remota del contacto no está autorizada (ajuste de fábrica).

1 = indica que la configuración remota del contacto está autorizada.

El estado de configuración remota solo puede modificarse localmente por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H.

Registros de contactos programables M2C/M6C

Los ajustes de los contactos programables M2C/M6C se encuentran en los registros de contacto:

Número de contacto

Direcciones de contacto

Registros de contacto

1

0x2648-0x264E

9801–9807

2

0x264F-0x2655

9808–9814

3

0x2656-0x265C

9815–9821

4

0x265D-0x2663

9822–9828

5

0x2664-0x266A

9829–9835

6

0x266B-0x2671

9836–9842

Descripción 1 del contacto programable M2C/M6C

El orden y la descripción de los contactos programables M2C/M6C son los mismos que los del contacto 1:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2648

9801

LE

INT16U

0-4

Modo de salida

E/P/H

0 = modo normal (sin enclavamiento) (ajuste de fábrica)

Contacto cerrado cada vez mientras la alarma asignada permanece activa.

P/H

1 = Modo de enclavamiento

Contacto cerrado de cada alarma asignada y permanece activo hasta que el usuario reinicie la alarma (por medio de la interfaz de comando o un reinicio de la unidad de control).

P/H

2 = modo de temporizador

Contacto cerrado durante un tiempo establecido en cada alarma asignada. Se abre al final del temporizador independientemente de si la alarma sigue activa o no. La alarma debe cambiar el estado como mínimo una vez para volver a abrir el contacto.

E/P/H

3 = forzado a 1

El contacto permanece cerrado y el estado de alarma no lo controla.

E/P/H

4 = forzado a 0

El contacto permanece abierto y el estado de alarma no lo controla.

0x2649

9802

LE

10

s

INT16U

10– 3600

P/H

Temporizador de la activación del contacto en el modo de temporizador

Ajuste de fábrica: 3600 (360 s)

0x264A-0x264D

9803– 9806

LE

OCTET STRING

0x00- 0x7F

P/H

Nombre de contacto en ASCII (A–Z y 0–9) con 4 registros

La actualización por medio de la unidad de control no es posible

Ajuste de fábrica: '¡configurado!'

0x264E

9807

LE

INT16U

1000– 1031

E/P/H

Número de alarma del propietario para el contacto 1.

Ajuste de fábrica = 0x8000 (sin propietario)

Tipo de contactos programables

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2672

9843

L

INT16U

0-6

E/P/H

0 = ninguno

E/P/H

2 = M2C

P/H

6 = M6C

Asignación de evento a los contactos programables M2C/M6C

Los contactos programables M2C/M6C se pueden asociar a un evento básico o avanzado de parámetro de protección.

En función del parámetro de protección, un registro concreto puede contener el número de contacto programable que abre o cierra al final del temporizador de protección (registro 8763 como ejemplo).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?