关于本书

文档范围

本指南旨在为用户、安装人员以及维护人员提供在 MasterPacT MTZ 断路器上运行 MicroLogic X 控制单元所需的技术信息。

MicroLogic X 控制单元有两个产品系列:

  • IEC 标准的控制单元:MicroLogic 2.0 X5.0 X6.0 X7.0 X

  • UL 标准的控制单元:MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X

本指南适用于下列 MicroLogic X 控制单元。

标准

控制单元

商业型号

IEC

MicroLogic 2.0 X

LV847600

MicroLogic 5.0 X

LV847602

MicroLogic 6.0 X

LV847603

MicroLogic 7.0 X

LV847604

UL

MicroLogic 3.0 X

LV848815

MicroLogic 5.0 X

LV847609

MicroLogic 6.0 X

LV847608

注: 商业型号打印在 MicroLogic X 控制单元正面。它还对标准(IEC 或 UL)进行了识别。
注: 本指南也适用于 MicroLogic Xi 控制单元。A MicroLogic Xi 控制单元是 MicroLogic X 不具备无线通信能力的控制单元。

所有与 MicroLogic X 本指南中所述的控制单元适用于 MicroLogic Xi 控制单元,有关无线通信的信息除外。

MicroLogic Xi 控制单元的具体功能说明见附录

有效性说明

本指南适用于 MicroLogic X 固件版本不低于004.000.000的控制单元

对于具有较低固件版本的 MicroLogic X 控制单元,有关后续固件版本中新特性和漏洞修复的说明,请参阅 DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

如有需要,请联系客服中心,获取本指南的与您的 MicroLogic X 控制器相应的版本。

在线信息

本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您从以下位置获得最新版本:www.se.com/ww/en/download

本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

IEC 设备 相关的文件

文件名称 参考编号
MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

LVPED216026EN

MasterPacT MTZ1  — 采用MicroLogic X控制单元的IEC开关切断器和断路器 从630到1600 A — 用户指南
MasterPacT MTZ2/MTZ3  — 采用MicroLogic X控制单元的IEC开关切断器和断路器 从800到6300 A — 用户指南
MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南
MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南
MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南
MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南
ULP 系统(IEC 标准) - ULP (Universal Logic Plug) 系统 - 用户指南
Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南
Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南
Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南
Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南
Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南
Enerlin'X FDM128 - 用于 8 台设备的 Ethernet 显示器 - 用户指南
Complementary Technical Information

LVPED318033EN

MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

DOCA0144EN

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?

Cybersecurity System Technical Note

您可以在我们的网站 www.se.com/ww/en/download/ 下载这些技术出版物和其他技术信息。

UL/ANSI 设备 相关的文件

文件名称 参考编号
MasterPacT MTZ UL/ANSI Circuit Breakers - Catalog

0614CT1701

MasterPacT MTZ1 - UL 额定/ANSI 已认证 800至1600 A 带有MicroLogic X控制单元和开关的断路器 — 用户指南
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - UL 额定/ANSI 已认证 800至6000 A 具有以下特点的断路器 MicroLogic X 控制单元和开关 — 用户指南
MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南
MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南
MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南
ULP 系统(UL 标准) - ULP (Universal Logic Plug)系统  — 用户指南
Enerlin'X IO - 用于单个 UL 断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南
Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南
Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南
Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南
Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南
Enerlin'X FDM128 - 用于 8 台设备的 Ethernet 显示器 - 用户指南
MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

DOCA0144EN

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?

Cybersecurity System Technical Note

您可以在我们的网站 www.se.com/ww/en/download/ 下载这些技术出版物和其他技术信息。

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?