DOCA0102ZH-12

附录B: MicroLogic Xi 控制单元描述

简介

MicroLogic Xi 控制单元包括 MicroLogic X 不具备无线通信能力的控制单元。

所有与 MicroLogic X 本指南中所述的控制单元适用于 MicroLogic Xi 控制单元,有关无线通信的信息除外。

MicroLogic XMicroLogic Xi 控制单元之间的区别包括:

  • 商业型号

  • MicroLogic Xi 正面

  • 通讯菜单

本附录中将进一步介绍这些区别。

MicroLogic Xi 控制单元的商业型号

标准

控制单元

商业型号

IEC

MicroLogic 5.0 Xi

LV857602

MicroLogic 6.0 Xi

LV857603

UL

MicroLogic 3.0 Xi

LV857610

MicroLogic 5.0 Xi

LV857609

MicroLogic 6.0 Xi

LV857608

注: 商业型号打印在 MicroLogic Xi 控制单元正面。它还对标准(IEC 或 UL)进行了识别。

硬件版本

的硬件版本 MicroLogic Xi 控制单元可通过其序列号确定,该序列号是 控制单元识别号.

MicroLogic Xi 控制单元存在于下列硬件版本中:

MicroLogic Xi 控制单元序列号 通讯

大于或等于 ······243910001

无无线通信功能

小于 ······243910001

NFC 通讯能力

MicroLogic Xi 控制单元描述

  1. Ready LED

  2. 工作 LED

  3. ERMS LED

  4. 图形显示屏

  5. 主页按钮

  6. 三个上下文按钮

  7. 退出按钮 ESC

  8. 接地故障保护测试按钮(MicroLogic 6.0 Xi)

  9. 用于脱扣原因 LED 和报警的测试/复位按钮

  10. 橡胶盖下方的微型 USB 端口

  11. 过载和脱扣原因 LED

  12. 用于内部电池的盖

  13. VPS 供电模块(可选)

  14. VPS LED,用于指示 VPS 模块正在为控制单元供电

  15. 用于访问产品信息的 QR 代码

  16. 控制单元识别号

  17. 控制单元类型

  18. 额定电流与断路器的额定电流相同的互感器插头

  19. 塑料盖

MicroLogic Xi 控制单元不具备无线通讯功能。

MicroLogic Xi 控制单元的其他功能与 MicroLogic X 控制单元的功能相同。

通讯菜单

主页 > 配置 > 通讯菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

通讯

蓝牙

 

不支持 MicroLogic Xi 控制单元。 Bluetooth 显示为灰色,但无法选中。

控制模式

模式

定义控制分闸和合闸功能的方法:

  • 手动: 仅接受(仅限 BP 命令)按钮命令

  • 自动

    • (本地控制)

    • (远程控制)(出厂设置)

更换显示屏

显示屏可以更换。用于替换的显示屏务必与控制单元类型(支持无线通讯的 MicroLogic X 或不支持无线通讯的 MicroLogic Xi)相对应。

有关更换的信息 MicroLogic Xi 显示屏(商业型号 LV850054WWSP),请参阅上的说明书。 Schneider Electric 网站: GDE66729.

MicroLogic X 控制单元的显示屏更换为 MicroLogic Xi 显示屏(以及反之)会生成硬件不兼容事件显示器与 MicroLogic 不兼容。这种不兼容不影响控制单元的保护功能。控制单元运行正常。

但控制单元的工作存在以下限制:

无法访问其他菜单,且无法更新控制单元固件。

注: 更换或显示屏幕不会改变控制单元的通讯能力:
  • Bluetooth 在以下情况下,低能耗通讯和NFC通讯不可用: MicroLogic X 显示屏(商业型号LV850054SP)安装在 MicroLogic Xi 控制单元。

  • A MicroLogic Xi 如果安装了新显示屏,具有NFC功能(旧版硬件版本)的控制单元将保留其NFC通讯功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.