双重设置

简介

双重设置功能根据 MicroLogic X 控制单元的类型由下列保护的两组参数组成:

  • 长延时过流保护

  • 短延时过流保护

  • 瞬时过流保护

  • 接地故障保护

您可以在某些运行条件下从一组参数切换为另一组参数。

一种典型的应用是,在断路器由短路电流明显不同的两个电源供电时,能够调节短路保护。比如,断路器由电网或发电机供电。

可用性

双重设置功能适用于:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X, 5.0 X6.0 X 控制单元

工作原理

默认情况下,双重设置功能已禁用。

双重设置功能通过以下其中一种方式启用和禁用:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 通过 MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > 双重设置 > 双重设置

启用双重设置功能后,使用 EcoStruxure Power Commission 软件配置切换模式以用于在设置组 A 与设置组 B 之间切换。可用的切换模式如下:

  • 本地 HMIMicroLogic X 显示屏

  • 远程:通讯网络

  • IO 模块 - 1 根线:只有在 IO 模块的数字量输入上连接有选择开关时,才可用

  • IO 模块 - 2 根线:只有在 IO 模块的数字量输入上连接有选择开关时,才可用

所配置的切换模式显示在 MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > 双重设置 > 切换模式中。

启用双重设置功能时,可提供两组保护参数:

  • A 组对应于当前选择的参数。

  • B 组是另一组保护参数,它可按照设置保护中的说明进行设定。

A 组与 B 组之间的切换取决于 EcoStruxure Power Commission 软件中定义的切换模式。参数组切换方式如下:

  • IO 模块 - 1 根线或 2 根线:利用 IO 模块数字量输入上连接的选择切换模式执行切换

  • 本地:在 MicroLogic X 显示屏的主页 > 维护 > 切换到另一组 > 切换到 B 组上执行切换。

  • 远程:利用通讯网络通过发送设置命令来执行切换(受密码保护)

没有外部命令时,IrtrIsdtsdIiIgtg 设置为 A 组设置。

发出激活 B 组外部命令时,IrtrIsdtsdIiIgtg 设置切换到 B 组设置。

启用了双重设置功能后,显示屏上的设置标有 _A_B

设置保护参数

A 组保护参数设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 保护

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

B 组保护参数设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上,主页 > 保护 > 双重设置 > 设置

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

功能设置

功能

设置

出厂设置

设定范围

MicroLogic X 型号

双重设置

启用

是/否

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

开关模式

本地 HMI

  • 本地 HMI

  • 远程

  • IO - 1 根线

  • IO - 2 根线

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

长延时(B 组)

Ir

1 x In

与 A 组相同

MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tr

0.5 秒

与 A 组相同

短延时(B 组)

Isd

1.5 x Ir

与 A 组相同

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

tsd

0

与 A 组相同

瞬时(B 组)

Isd

1.5 x Ir

与 A 组相同

MicroLogic 2.0 X

瞬时(B 组)

Ii

1.5 x In

与 A 组相同

MicroLogic 3.0 X

瞬时(B 组)

Ii 模式

ON

与 A 组相同

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Ii 脱扣模式

标准

与 A 组相同

Ii

2.0 x In

与 A 组相同

接地故障(B 组)

Ig 模式

ON

与 A 组相同

MicroLogic 6.0 X IEC 标准

Ig

0.2 x In(1)

与 A 组相同

tg

0

与 A 组相同

接地故障(B 组)

Ig(In ≤ 1200 A 时)

0.2 x In(1)

与 A 组相同

MicroLogic 6.0 X UL 标准

Ig(In > 1200 A 时)

500 A

与 A 组相同

tg

0

与 A 组相同

(1) 对于 In ≤ 400 A,Ig 出厂设置为 0.3 x In

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1300 (4864)

B 曲线活动

保护

0x0D06 (3334)

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

配置

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0D06 (3334)

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 双重设置配置错误:

    • 将 IO 模块的开关模式设置为单线 (IO-1) 或双线 (IO-2) 模式。

    • 以双重设置分配来设置 IO 模块。

  • 禁止合闸命令配置错误:

    • 允许在断路器合闸时通过数字量输入进行控制设置为启用。

    • 以“启用/禁止合闸命令”分配来设置 IO 模块。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?