MicroLogic X HMI 说明

简介

MicroLogic X 控制单元的人机界面 (HMI) 包括:

  • 图形显示屏(带彩色背光)

  • 按钮,用于在菜单结构范围内导航以及访问监测的参数和配置设置。

显示屏幕和按钮

MicroLogic X 控制单元包括下列显示屏幕与上下文按钮和专用按钮。

A 屏幕名称

B 功能屏幕内容

C 滚动条,指示大于显示屏幕的列表中各项目的相对位置

D 上下文专用功能图标

E 上下文按钮,用于执行每个按钮紧上方的图标说明的上下文专用功能

F 退出按钮,用于返回到上一个屏幕和/或触发数据保存确认屏幕

G 主页按钮,用于跳转到主页屏幕和/或触发数据保存确认屏幕

按钮功能类型

可以使用显示屏幕下方的按钮进行下列操作:

  • 导航菜单结构

  • 显示监测值

  • 访问和编辑配置设置

控制单元提供下列按钮类型:

  • 上下文按钮:每个屏幕最多可以有三个上下文按钮。每个按钮的功能取决于其紧上方显示屏幕上的图标。

  • 专用按钮。用于执行退出和主页功能。

上下文按钮

显示的图标

描述

使用上下箭头按钮在下列内容之间移动:

  • 同一菜单层级范围内的屏幕名称

  • 列表项目

上下箭头不支持循环返回。在菜单结构或项目列表的终点处,将不再显示上箭头或下箭头(具体取决于该终点是列表的开头还是结尾)。所有菜单和列表的上下导航操作与此相同。

确定

使用确定按钮可进行下列操作:

  • 确认选择

  • 从层级中当前显示的等级导航至其紧下一个等级的所选等级。如此操作,可以进行以下方式的导航:

    • 从活动的菜单到紧下一级子菜单

    • 从子菜单到监测的项目或配置参数

    • 从监测项目到其监测值

    • 从配置参数到其配置设置

  • 查看详细信息和确认事件弹出式屏幕或错误消息

Y

N

使用 Y(是)和 N(否)按钮可确认操作,例如,在显示确认屏幕时。

+

使用 + 按钮可递增或递减配置设置,数字值或预定义列表项目均可。

专用按钮

显示的图标

描述

ESC

使用 ESC(退出)按钮可进行下列操作:

  • 从层级中当前显示的等级导航至其紧上一个等级

  • 保存对配置设置所做修改:将弹出确认屏幕,返回其上一个等级上的菜单之前必须进行确认。

使用主页按钮可进行下列操作:

  • 返回主页屏幕

  • 保存对配置设置所做修改:将弹出确认屏幕,返回主页之前必须进行确认。

显示屏幕背光

背光颜色和亮度取决于控制单元的运行状态:

背光颜色

控制单元运行状态

白色(1)

  • 快速查看滚动已启用且正在运行

  • 树形导航模式已启用,可在显示屏的菜单之间进行导航

  • Bluetooth 低能耗无线通讯已启用且显示 Bluetooth 配对消息。

红色

显示脱扣或高严重性事件消息。

橙色

显示中等严重性事件消息且没有任何脱扣或高严重性事件处于活动中。

蓝色

ERMS 已启用。

(1) 快速查看以及维护的健康状态屏幕的背光为:

  • 红色(如果高严重性事件处于活动中)。

  • 橙色(如果中等严重性事件处于活动中)。

注: 当快速查看滚动关闭时,背光在待机时从高亮度变为低亮度。按下某个按钮时,背光恢复高亮度。

显示屏幕语言

如需改变显示屏幕语言,可转至:

主页 > 配置 > 概况 > 语言

选项包括:

  • Deutsch

  • English (US)

  • Español

  • Français

  • Italiano

  • English (UK)

  • Português

缺省语言如下:

  • IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元:English (UK)

  • UL 标准的 MicroLogic X 控制单元:English (US)

启动屏幕

启动屏幕在 MicroLogic X 控制单元每次通电时显示。显示此屏幕期间,控制单元上的所有按钮均不起作用。此屏幕持续显示的时间为控制单元启动时间。此持续时间结束时,将显示主页屏幕或任何活动的弹出式屏幕。

注: 在屏幕启动期间,标准保护功能正常运行。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?