电力恢复助手 Digital Module

简介

电力恢复助手 Digital Module 可扩展和增强 EcoStruxure Power Device 应用 的功能。

电力恢复助手 Digital Module 可为维护操作员提供下列电力恢复程序辅助:

  • 显示事件信息和断路器状态。

  • 协助确定分闸、脱扣或失去供电等事件的原因。

  • 提供恢复供电的潜在解决方案指南。

电力恢复助手 Digital Module 有助于减少关键负载脱扣、分闸或失去上游供电之后的供电故障时间(平均维修时间 (MTTR))。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

先决条件

电力恢复助手 Digital Module 属于可选 Digital Module,可购买和安装于 MicroLogic X 控制单元上

先决条件是:

  • 智能手机上必须安装 EcoStruxure Power Device 应用

  • 智能手机必须通过下列方式连接 MicroLogic X 控制单元:

    • Bluetooth:控制单元必须有电

    • NFC:控制单元不需要有电

    • USB OTG:控制单元不需要有电

  • MicroLogic X 日期和时间必须为最新

电力恢复助手 Digital Module 兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 001.000.000 的 MicroLogic X 控制单元

  • 固件版本不低于 003.006.000IFE/EIFE 接口

  • 固件版本不低于 003.000.000IFM 接口

助手的可用性

功能的可用性不同,具体取决于连接 Digital Module 的类型:

  • 通过 BluetoothUSB OTG 连接:所有功能均可用

  • 通过 NFC(控制单元无供电时也可建立连接):提供断路器基本信息。它还可提供分步骤辅助:请求用户提供断路器状态,然后给出电力恢复指南。

屏幕示例

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?