MicroLogic X 控制单元:电源

内部电源和外部电源

MicroLogic X 控制单元通过内部电流互感器 (CT) 的电流供电。

  • MicroLogic X 控制单元的标准保护功能通过内部电流供电运行。

    注: 接地漏电保护通过 VPS 电压供电模块(MicroLogic 7.0 X 的标配)的系统电压供电。
  • 如果负载电流超过额定电流 In 的 20%,内部电流供电为 MicroLogic X 控制单元的全部功能提供电源。其中包括:

    • MicroLogic X HMI、显示屏和 LED

    • 测量功能,精度符合 IEC 61557-12

    • 维护和诊断功能

    • 通过 ULP 模块进行的通讯

    • 通过 Bluetooth 低能耗无线技术进行的通讯

为了在负载低于额定电流 In 的 20% 时向 MicroLogic X 控制单元提供电源,并维持 MicroLogic X 控制单元的全部功能,可以使用可选电源。选装电源包括:

  • 永久性电源:

    • 内部电压电源 (VPS) 模块,最高 600 Vac。

    • 外部 24Vdc 供电。

  • 临时性电源(连接 MicroLogic X 控制单元的 mini USB 端口):

    • 外部 Mobile Power Pack,通过 USB 连接。

    • 安卓智能手机,通过 USB OTG 连接(智能手机应兼容 USB OTG - 请参阅 Schneider Electric 网站上的可用兼容智能手机清单)。

    • PC,通过 USB 连接。

每种选装 MicroLogic X 电源的详细说明见下文。

VPS 电压供电模块

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 勿将 VPS 模块安装到电压超过 600 Vac 的网络上
  • 安装和移除前,关闭此设备上游和下游的所有电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
VPS 模块退化
在对设备运行介电强度测试前,将 VPS 模块拉出到退出位置以断开其连接。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

MicroLogic 2.0 X3.0 X5.0 X6.0 X 可选配 VPS 模块。它是 MicroLogic 7.0 X 的标配。

VPS 模块安装于 MicroLogic X 控制单元的下半部分,可以更换。

正面的绿色 LED 指示 VPS 模块已通电并且正在提供 24 Vdc 输出。

有关备件更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE40741

VPS 模块的输入电压限制为 600 Vac。该模块直接连接断路器下游侧的内部拾取电压 (PTI)。

 

VPS 模块可通过可选 PTE 电压测量输入和电压互感器(电压高于 600 Vac 时为必须)从外部电压供电。

外部电压可从断路器顶侧或底侧拾取。

当动力电源和 PTE 选项在断路器的同一侧连接时(例如,动力电源和 PTE 在顶侧连接),MicroLogic X 控制单元在动力电源供电时立即通电(无论断路器处于分闸或合闸位置)。

当动力电源和 PTE 选项在断路器的不同侧连接时(例如,动力电源在顶侧连接,而 PTE 在底侧连接),MicroLogic X 控制单元仅在断路器合闸时通电。

外部 24 Vdc 电源

24 Vdc 电源维持 MicroLogic X 控制单元在所有情况下(即使断路器分闸和未通电)所有功能的运行。

24 Vdc 电源维持 MicroLogic X 控制单元在低负载情况下(负载低于 20%)的功能。

注意
丧失双重绝缘
  • MicroLogic X 控制单元仅提供 24 Vdc SELV(安全特低电压)供电,通过 ULP 端口模块或通过外部电源端子块 (F1- F2+) 进行连接。请注意极性。
  • 切勿将没有双重绝缘的设备连接至用于向 MicroLogic X 控制单元供电的 24 Vdc SELV 电源。例如,切勿使用同一个 24 Vdc SELV 电源同时向 MasterPact MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元和 MasterPacT NT/NW 断路器的 MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元供电。
不遵照这些说明将导致基本/单绝缘系统。

MasterPacT MTZ 设备(带有 MicroLogic X 控制单元)的设计在正面以及对引出设备的电路通讯线路提供双重绝缘。双重或加强型绝缘是其中一种防触电保护措施,符合 IEC 和 CENELEC HD 60364-4-41 规定(低压设备 - 防触电保护)。

注意
设备损坏风险
使用同一 24 Vdc SELV 电源为 MicroLogic X 控制单元以及连接到 ULP 端口模块的其他 ULP 模块供电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

外部 24 Vdc SELV 电源使用建议:

  • 同一 24 Vdc SELV 电源可用于多个 MicroLogic X 控制单元的供电,具体取决于系统的总体功率要求。

  • 采用单独的 24 Vdc 电源为 MN/MX/XF 线圈或 MCH 储能马达供电。

  • 使用同一 24 Vdc 电源为 MicroLogic X 控制单元和 ULP 模块供电。

  • 24 Vdc 电源可用于为 ESM ERMS 开关模块供电。

建议的 24 Vdc 电源

可用的 24 Vdc 电源包括 Phaseo ABL8 电源系列和 AD 电源系列。有关更多信息,请参阅 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

特性

Phaseo ABL8 电源

AD 电源

示意图

IEC 60947-1 定义的过压类别

Category II

  • Category IV,根据 IEC 62477-1(Vac 型号)

  • Category III,根据 IEC 62477-1(Vdc 型号)

  • Category III,根据 UL 61010-1

输入电源电压 AC

  • 110–120 Vac

  • 200-500 Vac

  • 110-130 Vac

  • 200-240 Vac

输入供电电压 DC

  • 24–30 Vdc

  • 48-60 Vdc

  • 100-125 Vdc

电介质耐压

  • 输入/输出:4 kV RMS,1 分钟

  • 输入/接地:3 kV RMS,1 分钟

  • 输出/接地:0.5 kV RMS,1 分钟

输入/输出:

  • 3 kV RMS,持续 1 分钟(110–130 Vac 和 200–240 Vac 型号)

  • 3 kV RMS,持续 1 分钟(110–125 Vdc 型号)

  • 2 kV RMS,持续 1 分钟(24-30 Vdc 和 48-60 Vdc 型号)

温度

  • 50 °C (122 °F)

  • 60 °C (140 °F),最大标称负载的 80%

70 °C (158 °F)

输出电流

3 A、5 A 或 10 A

1 A

波纹

200 mV 峰-峰

200 mV 峰-峰

提供线路损失补偿的输出电压设置

24-28.8 Vdc

22.8-25.2 Vdc

注: 对于要求过压类别高于 II 的应用,在使用 24 Vdc ABL8 电源时应安装电涌放电器。

24 Vdc 备用电池

如果 24 Vdc 供电中断,可使用 24 Vdc 备用电池维持 MicroLogic X 控制单元的运行(包括无线通讯)。它在 MicroLogic X 控制单元与 24 Vdc 供电模块之间串联安装。

24 Vdc 备用电池必须具备下列特性(兼容 MicroLogic X 控制单元):

  • 输出电压 17 V–28.8 Vdc

    • 截止电压 17 Vdc(24 Vdc 备用电池必须在低电压水平情况下具有关闭输出电压)

    • 滞后 > 3 Vdc(以避免在电压达到 21 Vdc 之前供电)

  • 24 Vdc 备用电池应能够提供 10 A 浪涌电流

注: 请参阅功率消耗表计算设备必须的电池容量。

Mobile Power Pack

Mobile Power Pack 是一种外部电池,它能够对 MicroLogic X 控制单元进行临时供电。

可通过 Mobile Power Pack 使用 MicroLogic X 显示屏和键盘,以便在 MicroLogic X 控制单元供电中断时进行设置和显示。

外部 Mobile Power Pack 可以使用 USB 电缆连接到 MicroLogic X 控制单元上的 mini USB 端口。

按压测试按钮一分钟可检查 Mobile Power Pack 的充电水平。Mobile Power Pack 上的指示灯亮起,指示剩余电量。

注: 在设置、调试、测试和维护期间,连接的智能手机(带有 USB OTG 连接)或 PC 也通过微型 USB 端口提供临时供电。

内部电池

MicroLogic X 控制单元没有任何其他供电时,内部电池为下列功能供电:

  • 脱扣原因 LED

  • 工作 LED

  • 内部时钟(日期和时间)

  • 维护计划功能

内部电池由电池条保护。切记在操作前取下电池条。有关电池条拆除的信息,请参阅相关文档中的 MasterPacT MTZ 断路器和隔离开关说明书。

ULP 模块功耗

下表列出了 ULP 模块的功耗:

模块

典型功耗(24 Vdc,20 °C/68 °F)

最大功耗(19.2 Vdc,60 °C/140 °F)

用于 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元

带有外部 24 Vdc 电源

200 mA

300 mA

通过微型 USB 端口供电

400 mA

500 mA

通过 ULP 端口模块供电

200 mA

335 mA

M2C 可编程触点

25 mA

45 mA

ESM ERMS 开关模块

25 mA

45 mA

用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口

100 mA

140 mA

IFE Ethernet 配电盘服务器

100 mA

140 mA

用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

115 mA

180 mA

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

21 mA

30 mA

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

100 mA

130 mA

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

21 mA

30 mA

用于 MasterPacT MTZ 断路器的 ULP 端口模块

0 mA

0 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?