Surveillance du motoréducteur MCH

Présentation

Le motoréducteur MCH subit une usure due au nombre d'opérations d'armement. Il est recommandé de vérifier à intervalles réguliers si le motoréducteur a besoin d'être remplacé. Pour éviter une inspection régulière du motoréducteur, des événements sont générés lorsqu'il atteint 80 % ou 100 % du nombre maximum recommandé d'opérations d'armement.

Principe de fonctionnement

L'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Compte le nombre de séquences d'armement effectuées pour réarmer le mécanisme de fermeture après chaque fermeture du disjoncteur.

  • Mesure et enregistre la durée de la dernière opération du motoréducteur MCH pour réarmer le mécanisme de fermeture.

  • Calcule le pourcentage d'usure du motoréducteur MCH

  • Génère un événement lorsque :

    • le motoréducteur MCH atteint 80 % du nombre maximal d'opérations d'armement recommandé

    • le motoréducteur MCH atteint 100 % du nombre maximal d'opérations d'armement recommandé

Pour plus d'informations sur le nombre recommandé d'opérations, consultez le document DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.

Réinitialisation des données du motoréducteur MCH

AVIS
surveillance incorrecte
Après le remplacement du motoréducteur MCH, remettez le compteur d'opérations d'armement à zéro.
Le non-respect de ces instructions entraînera un comptage incorrect des opérations.

Les données suivantes du motoréducteur MCH peuvent être réinitialisées ou mises à zéro à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe) :

  • Compteur d'opérations d'armement

  • Durée du dernier armement

Disponibilité des données

Les données du motoréducteur MCH sont disponibles comme suit :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Etat > Usure des actionneurs

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Données de surveillance IHM MicroLogic X Logiciel EPC Logiciel EPD Communication

Pourcentage d'usure

Oui

Non

Oui

Non

Compteur d'opérations d'armement

Non

Oui

Oui

Oui

Durée du dernier armement

Non

Oui

Oui

Oui

Evénements prédéfinis

La surveillance du motoréducteur MCH génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1450 (5200)

Le Nb d'opérations de chargement de MCH est au-dessus du seuil

Diagnostic

Moyenne

0x1451 (5201)

MCH a atteint le nombre maximum d'opérations

Diagnostic

Haute

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x1450 (5200)

Le Nb d'opérations de chargement de MCH est au-dessus du seuil

Prévoyez de remplacer le module MCH.

0x1451 (5201)

MCH a atteint le nombre maximum d'opérations

Remplacez le module MCH.

Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?