Surveillance du circuit de déclenchement

Présentation

Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X est sous tension, elle surveille en permanence les éléments suivants :

  • Circuit interne de déclenchement

  • Raccordements des capteurs internes (transformateurs de courant internes, calibreur, performeur)

  • Raccordement entre le déclencheur voltmétrique de déclenchement du disjoncteur (MITOP) et l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Raccordement du transformateur de courant neutre externe (ENCT)

  • Raccordement du capteur pour la protection différentielle (Vigi)

NOTE: Le mécanisme n'est pas surveillé. Il est recommandé d'effectuer une maintenance préventive, telle que proposée par Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.

Principe de fonctionnement : Voyant Ready

A Voyant Ready

Les conclusions de la surveillance sont indiquées par le voyant Ready situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Le voyant Ready est vert clignotant : le circuit interne de déclenchement du disjoncteur fonctionne correctement.

  • Le voyant Ready est éteint :

    • L'unité de contrôle MicroLogic X n'est pas sous tension. Dans ce cas, alimentez-la avec un Mobile Power Pack. Si le voyant Ready ne s'allume toujours pas, diagnostiquez le problème en consultant le journal des événements actifs dans Accueil > Alarmes & historique > Alarmes.

    • Ou un incident a été détecté sur le circuit de déclenchement. Consultez le journal des événements actifs dans Accueil > Alarmes & historique > Alarmes pour établir un diagnostic.

Etat du disjoncteur

Selon le type d'incident détecté sur le circuit de déclenchement, le disjoncteur peut être déclenché ou pas.

Données de déclenchement et disponibilité

Les données suivantes, concernant la fonction de déclenchement, sont consignées par l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Nombre total de déclenchements

  • Nom et date du dernier déclenchement

Les données de déclenchement sont disponibles :

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Evénements prédéfinis

La surveillance du circuit de déclenchement génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6407 (25607)

Déclenchement auto-diagnostic

Déclenchement

Haute, avec déclenchement

0x641F (25631)

Déclenchement auto-diagnostic - Disjoncteur

Déclenchement

Haute, avec déclenchement(1)

0x1400 (5120)

Dysfonction majeure auto-test UC 1

Diagnostic

Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté

0x1404 (5124)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 2 de l'unité de commande

Diagnostic

Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté

0x1405 (5125)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 3 de l'unité de commande

Diagnostic

Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté

0x1406 (5126)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 4 de l'unité de commande

Diagnostic

Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté

0x1416 (5142)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 5 de l'unité de commande

Diagnostic

Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté

0x1402 (5122)

Détecteur de courant interne déconnecté

Diagnostic

Haute, avec déclenchement

0x1403 (5123)

ENCT déconnecté

Diagnostic

Haute, avec déclenchement

0x1430 (5168)

Protection réinitialisée au paramétrage par défaut en cas de redémarrage !

Diagnostic

Haute

0x1409 (5129)

Erreur de lecture du connecteur du capteur

Diagnostic

Haute

0x1408 (5128)

Détecteur de fuite à la terre (Vigi) déconnecté

Diagnostic

Haute

0x1438 (5176)

Perte de la tension principale et disjoncteur fermé

Diagnostic

Moyenne

(1) Cet événement est utilisé pour déclencher le disjoncteur en cas de dysfonctionnement majeur des capteurs de courant internes. L'utilisateur peut configurer cet événement de déclenchement en tant qu'événement d'alarme à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6407 (25607)

Déclenchement auto-diagnostic

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x641F (25631)

Déclenchement auto-diagnostic - Disjoncteur

Remplacez le disjoncteur.

0x1400 (5120)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 1 de l'unité de commande

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1404 (5124)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 2 de l'unité de commande

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1405 (5125)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 3 de l'unité de commande

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1406 (5126)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 4 de l'unité de commande

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1416 (5142)

Dysfonctionnement majeur sur auto test 5 de l'unité de commande

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1402 (5122)

Détecteur de courant interne déconnecté

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1403 (5123)

ENCT déconnecté

Vérifiez la connexion du capteur de courant neutre externe (ENCT).

0x1430 (5168)

Protection réinitialisée au paramétrage par défaut en cas de redémarrage !

Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Sinon, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1409 (5129)

Erreur de lecture Calibreur / Performeur

Vérifiez les connexions de calibreur et de performeur. Si la connexion est correcte mais que l'échec se reproduit, remplacez la connexion calibreur/performeur ou l'unité de contrôle.

0x1408 (5128)

Détecteur de fuite à la terre (Vigi) déconnecté

Vérifiez la connexion du capteur de protection différentielle externe (Vigi).

0x1438 (5176)

Perte de la tension principale et disjoncteur fermé

Vérifiez la tension principale sur le jeu de barres.

Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement dû à la détection d'un incident par les autotests MicroLogic X, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?