Supervisión del circuito de disparo
Presentación
Al activar la unidad de control MicroLogic X, se proporciona una supervisión constante de lo siguiente:
-
El circuito de disparo interno
-
La conexión de los sensores internos (transformadores de corriente interna, conector del sensor, Performer Plug)
-
La conexión de la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP) a la unidad de control MicroLogic X
-
La conexión al ENCT (del inglés External Neutral Current Transformer, transformador externo de corriente neutra)
-
La conexión del sensor de diferencial (Vigi)
Principio de funcionamiento: Indicador LED Ready
|
A Indicador LED Ready |
El resultado de la supervisión se indica por el LED Ready de la cara frontal de la unidad de control MicroLogic X, como se muestra a continuación:
|
Estado del interruptor automático
Tras la detección de una incidencia en el circuito de disparo, puede que el interruptor automático se dispare o no, en función del tipo de incidencia detectada.
Datos de disparo y disponibilidad
La unidad de control del MicroLogic X registra los siguientes datos sobre la función de disparo:
-
Número total de disparos
-
Nombre y fecha del disparo más reciente
Es posible acceder a los datos de disparo tal como se muestra a continuación:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación
Eventos predefinidos
La supervisión del circuito de disparo genera los siguientes eventos:
|
Código |
Evento |
Historial |
Gravedad |
|---|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
Disparo |
Alta con disparo |
|
0x641F (25631) |
|
Disparo |
Alta con disparo(1) |
|
0x1400 (5120) |
|
Diagnóstico |
Alta, con disparo en función del fallo detectado |
|
0x1404 (5124) |
|
Diagnóstico |
Alta, con disparo en función del fallo detectado |
|
0x1405 (5125) |
|
Diagnóstico |
Alta, con disparo en función del fallo detectado |
|
0x1406 (5126) |
|
Diagnóstico |
Alta, con disparo en función del fallo detectado |
|
0x1416 (5142) |
|
Diagnóstico |
Alta, con disparo en función del fallo detectado |
|
0x1402 (5122) |
|
Diagnóstico |
Alta con disparo |
|
0x1403 (5123) |
|
Diagnóstico |
Alta con disparo |
|
0x1430 (5168) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1409 (5129) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1408 (5128) |
|
Diagnóstico |
Alta |
|
0x1438 (5176) |
|
Diagnóstico |
Media |
| (1) El evento se utiliza para disparar el interruptor automático en caso de fallo de funcionamiento grave del sensor de corriente interna. El usuario puede configurar este evento de disparo como evento de alarma mediante el software EcoStruxure Power Commission. | |||
Acciones recomendadas
|
Código |
Suceso |
Acciones recomendadas |
|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x641F (25631) |
|
Sustituya el interruptor automático. |
|
0x1400 (5120) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1404 (5124) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1405 (5125) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1406 (5126) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1416 (5142) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1402 (5122) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1403 (5123) |
|
Compruebe la conexión del sensor de corriente externa del neutro (ENCT). |
|
0x1430 (5168) |
|
Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. De lo contrario, prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1409 (5129) |
|
Compruebe la conexión del conector del sensor y los conectores de performancia. Si la conexión es buena pero vuelve a fallar, sustituya el conector del sensor o la unidad de control. |
|
0x1408 (5128) |
|
Compruebe la conexión del sensor de diferencial externo (Vigi). |
|
0x1438 (5176) |
|
Compruebe la tensión principal en la barra de bus. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.
Restablecimiento de un evento de disparo
Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a una incidencia detectada por las comprobaciones automáticas de MicroLogic X, consulte el documento correspondiente:
-
MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario