Protection du neutre

Présentation

Une protection long retard contre les surintensités est dédiée à la protection du neutre.

Disponibilité

La protection du neutre est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • les disjoncteurs tripolaires avec option ENCT (transformateur de courant neutre externe) pour mesurer le courant neutre

  • Disjoncteurs quadripolaires

Description

Si la section du conducteur neutre est au moins équivalente au conducteur de phase, et que le courant dans le neutre ne dépasse pas la valeur du conducteur de phase, la protection contre les surintensités n'est pas nécessaire pour le conducteur neutre.

Le conducteur neutre doit être protégé contre les surintensités si :

  • La section du conducteur neutre est inférieure à la section des conducteurs de phase

  • Des charges non linéaires générant des harmoniques (ou des multiples d'harmoniques) sont installées

La coupure du neutre peut être nécessaire pour des raisons fonctionnelles (schéma multisource) ou de sécurité (travail hors tension)

En résumé, le conducteur neutre peut être :

  • Non distribué (disjoncteur tripolaire)

  • Distribué, non coupé et non protégé (disjoncteur tripolaire)

  • Distribué, non coupé mais protégé (disjoncteur tripolaire avec option ENCT)

  • Distribué, coupé et protégé (disjoncteur tétrapolaire)

Les unités de contrôle MicroLogic X sont adaptées à tous les types de protection. Ils intègrent la fonction OSN (neutre surdimensionné), qui gère la protection du conducteur neutre en présence de courants harmoniques de rang 3 (et de multiples).

Disjoncteur

Types possibles

Protection du neutre

Disjoncteur tripolaire

3P, 3D

Désactivé

Disjoncteur tripolaire avec option ENCT

3P, 3D

Désactivé

3P, 3D + N/2

Demi-neutre

3P, 3D + N

Neutre complet

3P, 3D + OSN

Neutre surdimensionné

Disjoncteur quadripolaire

4P, 3D

Désactivé

4P, 3D + N/2

Demi-neutre

4P, 4D

Neutre complet

4P, 4D + OSN

Neutre surdimensionné

P : Pôle, D : Unité de contrôle, N : Protection du neutre

Principe de fonctionnement

Les caractéristiques de la protection du neutre sont identiques à celles de la protection des phases :

  • Son seuil est proportionnel au seuil de la protection long retard Ir.

  • Les valeurs de la temporisation tr sont identiques à celles de la protection long retard.

  • Les protections de type court retard et instantané sont identiques.

Déclaration du transformateur de courant neutre externe (ENCT) sur les disjoncteurs tripolaires

Sur les disjoncteurs 3P, l'option ENCT doit être déclarée de l'une des manières suivantes :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Mesures > Type de système > ENCT

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Configuration de la protection du neutre pour disjoncteurs tripolaires et tétrapolaires

Définissez le type de protection du neutre de l'une des façons suivantes :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Protection > Neutre

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Le tableau suivant indique les valeurs de paramétrage de la protection long retard du neutre et le seuil du type de protection du neutre sélectionnée :

Type de protection du neutre

Valeur du seuil de la protection long retard du neutre

OFF

Aucune protection long retard du neutre

N/2 (réglage usine)

Ir/2

N

Ir

N surdimensionné

Tripolaire (ENCT)

1,6 x Ir

Quadripolaire

1,6 x Ir limité à In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?