DOCA0102ES-12

Protección del neutro

Presentación

La función de protección contra sobrecorriente de largo retardo tiene como misión la protección del neutro.

Disponibilidad

La protección del neutro está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Interruptores automáticos tripolares con la opción ENCT (External Neutral Current Transformer, transformador externo de corriente neutra) para medir la corriente del neutro

  • Interruptores automáticos tetrapolares

Descripción

En los puntos en los que la sección transversal del conductor neutro sea al menos equivalente a la del conductor de fase y, además, la corriente del neutro no se espera que supere el valor del conductor de fase, no será necesario suministrar protección contra sobrecorriente para el conductor neutro.

El conductor neutro deberá contar con protección contra sobrecorriente si:

  • La sección transversal del conductor neutro es inferior a la de los conductores de fase.

  • Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 o múltiplos de 3.

El corte del neutro puede ser necesario por razones funcionales (esquema multifuente) o de seguridad (trabajo sin tensión).

En resumen, el conductor neutro puede ser:

  • No distribuido (interruptor automático tripolar)

  • Distribuido, no cortado y no protegido (interruptor automático tripolar)

  • Distribuido, no cortado pero protegido (interruptor automático tripolar con opción ENCT)

  • Distribuido, cortado y protegido (interruptor automático tetrapolar)

Las unidades de control MicroLogic X son adecuadas para cualquier tipo de protección. Incorporan la función OSN (del inglés Oversized Neutral, neutro sobredimensionado), que gestiona la protección del conductor neutro ante la presencia de corrientes armónicas de tercer orden (y múltiplos de estas).

Interruptor automático

Posibilidades

Protección del neutro

Interruptor automático tripolar

3P, 3D

Desactivado

Interruptor automático tripolar con opción ENCT

3P, 3D

Desactivado

3P, 3D + N/2

Neutro mitad

3P, 3D + N

Neutro completo

3P, 3D + OSN

Neutro sobredimensionado

Interruptor automático tetrapolar

4P, 3D

Desactivado

4P, 3D + N/2

Neutro mitad

4P, 4D

Neutro completo

4P, 4D + OSN

Neutro sobredimensionado

P: Polo, D: Unidad de control, N: Protección del neutro

Principio de funcionamiento

La protección del neutro tiene características idénticas a la protección de las fases:

  • Su umbral es proporcional al umbral de protección de largo retardo Ir.

  • Presenta los mismos valores de temporización tr que la protección de largo retardo.

  • Sus protecciones de corto retardo e instantáneo son idénticas.

Declaración del transformador externo de corriente neutra (ENCT) en interruptores automáticos tripolares

En los interruptores automáticos 3P, la opción ENCT debe declararse de una de las siguientes maneras:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Medidas > Tipo sistema > ENCT

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Ajuste de la protección del neutro para interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Defina el tipo de protección del neutro de una de las siguientes maneras:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > Neutro.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña).

En la tabla siguiente se muestran los valores de ajuste de la protección de largo retardo del neutro, así como el umbral correspondiente al tipo de protección del neutro seleccionada:

Tipo de protección del neutro

Valor de umbral de largo retardo del neutro

OFF

Sin protección de largo retardo para el neutro

N/2 (ajuste de fábrica)

Ir/2

N

Ir

Sobredim. N

Tripolar (ENCT)

1,6 × Ir

Cuatro polos

1,6 x Ir limitado a In

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.