Sélectivité logique (ZSI)

Présentation

La sélectivité logique (ou fonction ZSI, de l'anglais Zone Selective Interlocking) est une fonction conçue pour réduire les contraintes sur l'équipement de distribution d'électricité dans des conditions de court-circuit ou de défaut de terre.

La sélectivité logique (ZSI) fonctionne avec un système de distribution coordonné pour limiter les contraintes sur le système, en réduisant le délai de suppression des défauts électriques tout en maintenant la coordination du système entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les défauts de terre.

La fonction ZSI permet aux unités de contrôle MicroLogic X de communiquer entre elles, et ainsi de permettre l'isolement et la suppression des défauts de court-circuit ou de terre via le disjoncteur amont le plus proche sans temporisation intentionnelle. Les appareils de toutes les autres zones du système (y compris en amont) restent fermés pour maintenir le fonctionnement des charges non affectées.

Dans un système coordonné sans fonction ZSI, le disjoncteur le plus proche du défaut électrique supprime le défaut, mais en général avec une temporisation intentionnelle. Grâce à la fonction ZSI, l'appareil le plus proche du défaut électrique ignore les délais court retard et défaut de terre prédéfinis, et il supprime le défaut électrique sans temporisation intentionnelle.

La sélectivité logique (ZSI) supprime la temporisation intentionnelle sans sacrifier la coordination et réduit les délais de déclenchement. Cela limite les contraintes sur le système en réduisant la quantité d'énergie passante dans le système lors d'une surintensité.

La coordination du système doit être correctement configurée pour que la sélectivité logique fonctionne.

Disponibilité

La sélectivité logique est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

Pour vérifier la compatibilité de la sélectivité logique avec d'autres gammes de disjoncteurs, consultez l'instruction de service suivante du module d'interface ZSI sur le site Web Schneider Electric : NHA12883.

Les disjoncteurs MasterPact MTZ avec fonction ZSI sont livrés avec cavaliers de retenue installés. Les cavaliers de retenue doivent être en place sauf si la fonction de sélectivité logique est activée. Si les cavaliers sont retirés lorsque la sélectivité logique n'est pas activée, le disjoncteur ignore le délai programmé et se déclenche sans temporisation intentionnelle.

Principe de fonctionnement

Un fil pilote interconnecte un certain nombre de disjoncteurs équipés d'unités de contrôle MicroLogic X, comme illustré dans le schéma suivant.

L'unité de contrôle qui détecte un défaut électrique envoie un signal en amont et détermine si un signal provient de l'aval. En cas de signal provenant de l'aval, le disjoncteur reste fermé durant la totalité du délai de déclenchement. En l'absence de signal provenant de l'aval, le disjoncteur s'ouvre immédiatement, quel que soit le délai de déclenchement configuré.

Défaut électrique en A : seul le disjoncteur 1 détecte le défaut électrique. Comme il ne reçoit aucun signal de l'aval, il s'ouvre immédiatement, sans tenir compte du délai de déclenchement défini sur 0,3 s.

Défaut électrique en B : les disjoncteurs 1 et 2 détectent le défaut électrique. Le disjoncteur 1 reçoit un signal du disjoncteur 2 et reste fermé durant la totalité du délai de déclenchement, défini sur 0,3 s. Le disjoncteur 2 ne reçoit pas de signal de l'aval et s'ouvre immédiatement, en dépit de son délai de déclenchement défini sur 0,2 s.

NOTE: Sur le disjoncteur 1, les délais de déclenchement tsd et tg ne doivent pas être définis sur zéro car la sélectivité serait impossible.

Configuration de la fonction

Les paramètres suivants peuvent être attribués à l'entrée de la fonction de sélectivité logique (ZSI) :

  • Protection court retard contre les surintensités

  • Protection contre les défauts de terre (MicroLogic 6.0 X)

  • Les deux protections (MicroLogic 6.0 X)

Vous pouvez modifier les paramètres comme suit :

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Principes de connexion

La figure suivante montre comment le câble de signal est relié à l'unité de contrôle MicroLogic X :

Q1 Disjoncteur amont

Q2 Disjoncteur à relier

Q3 Disjoncteur aval

Z1 ZSI-OUT source

Z2 ZSI-OUT

Z3 ZSI-IN source

Z4 ZSI-IN

NOTE: Si la fonction ZSI n'est pas utilisée en aval, court-circuitez les entrées Z3 et Z4. Si ce principe n'est pas appliqué, la configuration de la temporisation des protections court retard et défaut de terre peut être inhibée.

Distribution multisource

Si plusieurs disjoncteurs sont installés en amont (cas de la distribution multisource), les mêmes principes s’appliquent.

NOTE: Aucun relais supplémentaire n'est requis dans la gestion de cette configuration pour assurer le contrôle de la fonction ZSI des sources utilisées.

Caractéristiques des câbles de connexion

Le tableau suivant indique les caractéristiques du câble de signal entre les appareils :

Caractéristiques

Valeurs

Impédance

2,7 Ω par 300 m (1000 pieds)

Longueur maximum

300 m (1000 pieds)

Type de câble

Paire torsadée

Sections des conducteurs admissibles

0,4 – 2,5 mm2 (20 – 14 AWG)

Limite d'interconnexion sur entrées Z3 et Z4 (vers appareils en aval)

15 appareils

Limite d'interconnexion sur sorties Z1 et Z2 (vers appareils en amont)

5 ou 15 appareils, en fonction de l'appareil en amont

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Événement

Historique

Sévérité

0x1305 (4869)

Test ZSI

Diagnostic

Faible

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x1305 (4869)

Test ZSI

Attendez que le test soit terminé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?