Comunicación NFC

Descripción

A Zona de comunicación inalámbrica NFC

Con la comunicación de campo cercano (NFC) puede acceder a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone que tenga EcoStruxure Power Device instalada. Con NFC, puede acceder a la unidad de control y descargar datos en su smartphone, incluso aunque la unidad de control no reciba alimentación.

La comunicación NFC siempre está activada y no se puede desactivar.

Sólo puede establecer una conexión NFC con una unidad de control MicroLogic X al mismo tiempo y sólo puede haber un smartphone conectado a la unidad de control a la vez.

Las unidades de control MicroLogic X usan etiquetas NFC pasivas, que no tienen una fuente de alimentación. Reciben alimentación del smartphone que las lee; por tanto, no emiten ninguna onda electromagnética cuando no se está utilizando la comunicación NFC.

NOTA: La comunicación NFC sólo está disponible en la versión para Android de la EcoStruxure Power Device.

Requisitos previos para utilizar NFC

Los requisitos previos para establecer una conexión NFC son los siguientes:

  • Debe tener un smartphone que tenga la EcoStruxure Power Device instalada.

  • El smartphone debe admitir NFC.

  • Debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic X. El smartphone debe encontrarse a una distancia de 20 mm de la pantalla de la unidad de control.

Establecimiento de una conexión NFC

Siga los pasos que aparecen a continuación para establecer una conexión NFC a la unidad de control MicroLogic X desde su smartphone.

Paso

Acción

1

Inicie la EcoStruxure Power Device en el smartphone.

2

Seleccione Conectar a dispositivo mediante NFC.

3

Coloque el smartphone frente a la pantalla del MicroLogic X a una distancia máxima de 20 mm en la zona de comunicación NFC inalámbrica.

NOTA: La antena NFC de la unidad de control se encuentra alrededor de la pantalla del MicroLogic X. La posición de la antena NFC en el smartphone depende del modelo utilizado. Si no se ha establecido la comunicación, compruebe si el smartphone tiene antena NFC y repita el procedimiento.

Un primer pitido indica que se ha establecido la comunicación. EcoStruxure Power Device empieza a descargar datos. Un segundo pitido indica que la descarga de datos ha finalizado.

Si la operación falla, aparece un mensaje en el smartphone. Empiece el procedimiento de nuevo.

NOTA: No quite el smartphone de la pantalla del MicroLogic X mientras se estén descargando los datos. Si lo hace, la descarga no se completará (perderá la conexión NFC).

4

Quite el smartphone de la pantalla del MicroLogic X.

Los datos NFC descargados de la unidad de control MicroLogic X no se actualizan automáticamente. Para obtener actualizaciones, deberá establecer una nueva conexión NFC. Tenga en cuenta que cada nuevo conjunto de datos descargados sobrescribe los datos anteriores. Puede usar la EcoStruxure Power Device para consultar los datos descargados.

Solución de problemas de comunicación NFC

En la siguiente tabla se enumeran los problemas comunes que se encuentran al intentar establecer una conexión NFC con la unidad de control MicroLogic X.

Descripción del problema

Causas posibles

Soluciones

No se ha establecido la conexión NFC. (No emite ningún pitido)

El smartphone se encuentra fuera de la zona de comunicación inalámbrica NFC.

Mueva el smartphone para que la antena se encuentre en la zona de comunicación inalámbrica NFC y repita el procedimiento de conexión.

El smartphone tiene una carcasa reforzada (por ejemplo, metálica) que bloquea la señal.

Extraiga la carcasa del smartphone y repita el procedimiento de conexión.

El smartphone no tiene capacidad NFC.

La comunicación NFC no está activada en el smartphone.

Asegúrese de que la comunicación NFC esté activada en el smartphone.

Se ha establecido una conexión NFC, pero se ha perdido la señal. (No se ha emitido un segundo pitido.)

Se ha movido el smartphone fuera de la zona de comunicación inalámbrica NFC antes de que haya terminado la transmisión de datos.

Mueva el smartphone a la zona de comunicación inalámbrica NFC y repita el procedimiento de conexión. Mantenga el smartphone en la zona hasta que oiga el segundo pitido.

No se han transmitido datos. El mensaje Error de memoria. Vuelva a intentarlo. se mostrará en el smartphone.

Información no disponible o limitada.

La carga de la batería interna es demasiado baja para registrar la información.

Sustituya la batería interna para que se pueda registrar información en el futuro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?