DOCA0102ZH-12

NFC 通讯

描述

A NFC 无线通讯区

您可通过近场通讯 (NFC) 使用运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机访问 MicroLogic X 控制单元。您可通过 NFC 访问控制单元以及将数据下载到您的智能手机,即使控制单元未通电。

NFC 通讯始终保持启用,不能禁用。

您一次只能与一个 MicroLogic X 控制单元建立 NFC 连接,且一次只能使用一部智能手机连接控制单元。

MicroLogic X 控制单元使用 NFC 标签,不需要电源。它从进行读取的智能手机获取供电,因此,不使用 NFC 通讯时不会发射任何电磁波。

注: NFC 通讯只能使用 Android 版 EcoStruxure Power Device 应用 访问。

使用 NFC 的前提条件

建立 NFC 连接的前提条件是:

  • 您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。

  • 智能手机必须支持 NFC

  • 您必须具有物理访问 MicroLogic X 控制单元的权限。智能手机必须置于控制单元显示屏的 20 毫米(0.8 英寸)范围之内。

建立 NFC 连接

遵循下面的步骤建立您的智能手机到 MicroLogic X 控制单元的 NFC 连接。

步骤

操作

1

在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用

2

选择通过 NFC 连接设备

3

将您的智能手机置于 MicroLogic X 显示屏上方,距离不超过 20 毫米(0.8 英寸)(无线 NFC 通讯区域)。

注: 控制单元的 NFC 天线位于 MicroLogic X 显示屏周围。智能手机上 NFC 天线的位置取决于您使用的手机型号。如果通讯未建立,检查您手机上 NFC 天线的位置,然后重复上面的程序。

第一个嘟嘟声表示通讯已建立。之后,EcoStruxure Power Device 应用 开始下载数据。第二个嘟嘟声表示数据下载完毕。

如果操作失败,智能手机上将显示一条消息。再次启动该程序。

注: 数据下载过程中,您不得将您的智能手机从 MicroLogic X 显示屏移开。否则,下载不完全(您失去了 NFC 连接)。

4

MicroLogic X 显示屏移除您的智能手机。

MicroLogic X 控制单元下载的 NFC 数据不会自动刷新。如需更新,您必须建立新的 NFC 连接。请注意,每次新下载的数据集均会覆盖之前的数据。您可使用 EcoStruxure Power Device 应用 查阅下载的数据。

诊断和排除 NFC 通讯问题

下表列出了建立到 MicroLogic X 控制单元的 NFC 连接时有可能遇到的常见问题。

问题描述

可能原因

解决方案

NFC 连接未建立。(无嘟嘟声)

智能手机在 NFC 无线通讯区以外。

移动智能手机,使其天线位于 NFC 无线通讯区之内,然后重复连接程序。

您的智能手机有加固壳(如金属壳),阻挡了信号。

拆下智能手机的加固壳,然后重复连接程序。

您的智能手机不兼容 NFC

您的智能手机上未激活 NFC 通讯。

确保在您的智能手机上激活 NFC 通讯。

NFC 连接已建立,但信号丢失。(无第二次嘟嘟声)

数据传输完成之前,智能手机移出 NFC 无线通讯区。

移动智能手机,使其位于 NFC 无线通讯区之内,然后重复连接程序。保持智能手机处于该区域之内,直至听到第二次嘟嘟声。

数据未传输。消息存储器故障。请重试。将在智能手机上显示。

信息不可用或受限。

内部电池电量过低,无法记录信息。

更换内部电池以便将来记录信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.