Medida de las potencias

Presentación

La unidad de control calcula las magnitudes eléctricas requeridas en la gestión de las potencias:

  • Los valores en tiempo real de:

    • potencias activas (Ptot total y por fase) en kW

    • potencias reactivas (Qtot total y por fase) en kVAR

    • potencias aparentes (Stot total y por fase) en kVA

  • Los valores máximos y mínimos para cada una de esas potencias

  • Los indicadores de cos φ y del factor de potencia (PF) (total y por fase)

  • El cuadrante de funcionamiento y la naturaleza de la carga (capacitiva o inductiva)

Todas estas magnitudes eléctricas se calculan continuamente y su valor se actualiza cada segundo a la frecuencia nominal.

Principio de la medida de las potencias

La unidad de control calcula los valores de potencia a partir de las muestras de corriente y tensión.

El principio del cálculo se basa en los siguientes elementos:

Los cálculos emplean hasta el armónico decimoquinto.

Método de cálculo de potencia total

La potencia aparente y reactiva total puede calcularse con uno de los dos siguientes métodos:

  • Vector

  • Aritmético (ajuste de fábrica)

El método de cálculo se puede definir de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Medidas > Cálc. P tot.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission.

Interruptor automático tripolar, interruptor automático tetrapolar

El algoritmo de cálculo se basa en el método de 3 vatímetros:

Si existe medida de tensión en el neutro (interruptor automático tetrapolar o tripolar con ENVT conectado y configurado), la unidad de control mide la potencia mediante 3 cargas monofásicas aguas abajo.

Si no existe medida de tensión alguna en el neutro (interruptor automático tripolar en sistema de alimentación sin neutro), se utiliza una referencia flotante de tensión interna para medir la potencia.

Interruptor automático tripolar, neutro distribuido

Declare el ENVT en el ajuste de tipo de sistema.

NOTA: La declaración del ENVT únicamente no permite el cálculo correcto de las potencias. Es imprescindible conectar el hilo del ENVT al conductor neutro.

Señal de potencia y cuadrante de funcionamiento

Por definición, las potencias activas tienen:

  • Signo + cuando las recibe el usuario, es decir, cuando el dispositivo actúa como receptor.

  • Signo - cuando las suministra el usuario, es decir, cuando el dispositivo actúa como generador.

Por definición, las potencias reactivas tienen:

  • El mismo signo que las energías y potencias activas cuando la corriente se sitúa por detrás de la tensión, es decir, cuando el dispositivo es inductivo.

  • El signo opuesto al de las energías y potencias activas cuando la corriente se sitúa por delante de la tensión, es decir, cuando el dispositivo es capacitivo.

Estas definiciones determinan, por tanto, 4 cuadrantes de funcionamiento (Q1, Q2, Q3 y Q4):

Convención de señal de potencia

La señal de la potencia que atraviesa el interruptor automático dependerá del tipo de conexión:

  • Los interruptores automáticos con la potencia activa que fluye de aguas arriba (parte superior) a aguas abajo (parte inferior) deberán definirse con la señal de potencia P+.

  • Los interruptores automáticos con la potencia activa que fluye de aguas abajo (parte inferior) a aguas arriba (parte superior) deberán definirse con la señal de potencia P-.

Para definir la convención de la señal de potencia, proceda de la siguiente manera:

  • en la pantalla de MicroLogic X, en las pantallas Inicio > Configuración > Red > Señal poten.

  • con el software EcoStruxure Power Commission

  • mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?