监测脱扣电路

简介

MicroLogic X 控制单元加电时,它提供对下列项目的经常性监测:

  • 内部脱扣电路

  • 内部互感器连接(内部电流互感器、互感器插头、执行器插头)

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 到 MicroLogic X 控制单元的连接

  • ENCT 连接(外部中性线电流互感器)

  • 接地漏电 (Vigi) 互感器的连接

注: 不监控机械机构。建议执行 Schneider Electric 计划的预防性维护。有关更多信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

工作原理:就绪指示灯

A Ready LED

监测结果通过 MicroLogic X 控制单元正面的 Ready LED 指示,具体如下:

  • Ready LED 闪烁绿色:断路器的内部脱扣电路功能正常

  • Ready LED 熄灭:

    • MicroLogic X 控制单元未通电。使用 Mobile Power Pack 向控制单元供电。如果 Ready LED 仍然熄灭,请在主页 > 报警和历史记录 > 报警屏幕查阅活动事件日志以诊断问题。

    • 或者,检测到脱扣电路存在异常。请在主页 > 报警和历史记录 > 报警屏幕查阅活动事件日志以诊断问题。

断路器状态

检测到脱扣电路异常之后,断路器有可能脱扣,也可能不脱扣,具体取决于检测到的异常类型。

脱扣数据及其可用性

MicroLogic X 控制单元记录下列关于脱扣功能的数据:

  • 总脱扣次数

  • 最近脱扣的名称和日期

脱扣数据可通过下列方法查看:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

预定义事件

监测脱扣电路可生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6407 (25607)

自诊断脱扣

脱扣

高严重性与脱扣

0x641F (25631)

断路器自诊断脱扣

脱扣

高严重性与脱扣(1)

0x1400 (5120)

控制单元自检严重故障 1

诊断

高严重性,与脱扣(具体取决于检测到的故障)

0x1404 (5124)

控制单元自检严重故障 2

诊断

高严重性,与脱扣(具体取决于检测到的故障)

0x1405 (5125)

控制单元自检严重故障 3

诊断

高严重性,与脱扣(具体取决于检测到的故障)

0x1406 (5126)

控制单元自检严重故障 4

诊断

高严重性,与脱扣(具体取决于检测到的故障)

0x1416 (5142)

控制单元自检严重故障 5

诊断

高严重性,与脱扣(具体取决于检测到的故障)

0x1402 (5122)

内部电流互感器已断开连接

诊断

高严重性与脱扣

0x1403 (5123)

外部中性线电流互感器已断开连接

诊断

高严重性与脱扣

0x1430 (5168)

保护设置复位成出厂设置值

诊断

0x1409 (5129)

无法读取互感器插头

诊断

0x1408 (5128)

接地漏电 (Vigi) 互感器已断开连接

诊断

0x1438 (5176)

主电压丢失且断路器合闸

诊断

中等

(1) 事件用于在内部电流互感器发生重大故障的情况下使断路器脱扣。用户可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件将此脱扣事件配置为报警事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6407 (25607)

自诊断脱扣

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x641F (25631)

断路器自诊断脱扣

更换断路器。

0x1400 (5120)

控制单元自检严重故障 1

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1404 (5124)

控制单元自检严重故障 2

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1405 (5125)

控制单元自检严重故障 3

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1406 (5126)

控制单元自检严重故障 4

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1416 (5142)

控制单元自检严重故障 5

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1402 (5122)

内部电流互感器已断开连接

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1403 (5123)

外部中性线电流互感器已断开连接

检查外置中性线电流互感器 (ENCT) 的连接。

0x1430 (5168)

保护设置复位成出厂设置值

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic X 控制单元固件。否则,计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1409 (5129)

无法读取互感器插头

检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好但依然失败,则更换互感器插头或控制单元。

0x1408 (5128)

接地漏电 (Vigi) 互感器已断开连接

检查外部接地漏电 (Vigi) 互感器的连接。

0x1438 (5176)

主电压丢失且断路器合闸

检查母线上的主电压。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

复位脱扣事件

有关在因 MicroLogic X 自检检测到异常而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?