Surveillance du circuit de déclenchement
Présentation
Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X est sous tension, elle surveille en permanence les éléments suivants :
-
Circuit interne de déclenchement
-
Raccordements des capteurs internes (transformateurs de courant internes, calibreur, performeur)
-
Raccordement entre le déclencheur voltmétrique de déclenchement du disjoncteur (MITOP) et l'unité de contrôle MicroLogic X
-
Raccordement du transformateur de courant neutre externe (ENCT)
-
Raccordement du capteur pour la protection différentielle (Vigi)
Principe de fonctionnement : Voyant Ready
|
A Voyant Ready |
Les conclusions de la surveillance sont indiquées par le voyant Ready situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X :
|
Etat du disjoncteur
Selon le type d'incident détecté sur le circuit de déclenchement, le disjoncteur peut être déclenché ou pas.
Données de déclenchement et disponibilité
Les données suivantes, concernant la fonction de déclenchement, sont consignées par l'unité de contrôle MicroLogic X :
-
Nombre total de déclenchements
-
Nom et date du dernier déclenchement
Les données de déclenchement sont disponibles :
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Evénements prédéfinis
La surveillance du circuit de déclenchement génère les événements suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
Déclenchement |
Haute, avec déclenchement |
|
0x641F (25631) |
|
Déclenchement |
Haute, avec déclenchement(1) |
|
0x1400 (5120) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté |
|
0x1404 (5124) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté |
|
0x1405 (5125) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté |
|
0x1406 (5126) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté |
|
0x1416 (5142) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement selon le dysfonctionnement détecté |
|
0x1402 (5122) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement |
|
0x1403 (5123) |
|
Diagnostic |
Haute, avec déclenchement |
|
0x1430 (5168) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1409 (5129) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1408 (5128) |
|
Diagnostic |
Haute |
|
0x1438 (5176) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
| (1) Cet événement est utilisé pour déclencher le disjoncteur en cas de dysfonctionnement majeur des capteurs de courant internes. L'utilisateur peut configurer cet événement de déclenchement en tant qu'événement d'alarme à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. | |||
Actions recommandées
|
Code |
Événement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x6407 (25607) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x641F (25631) |
|
Remplacez le disjoncteur. |
|
0x1400 (5120) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1404 (5124) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1405 (5125) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1406 (5126) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1416 (5142) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1402 (5122) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1403 (5123) |
|
Vérifiez la connexion du capteur de courant neutre externe (ENCT). |
|
0x1430 (5168) |
|
Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Sinon, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1409 (5129) |
|
Vérifiez les connexions de calibreur et de performeur. Si la connexion est correcte mais que l'échec se reproduit, remplacez la connexion calibreur/performeur ou l'unité de contrôle. |
|
0x1408 (5128) |
|
Vérifiez la connexion du capteur de protection différentielle externe (Vigi). |
|
0x1438 (5176) |
|
Vérifiez la tension principale sur le jeu de barres. |
Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.
Réinitialisation d'un événement de déclenchement
Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement dû à la détection d'un incident par les autotests MicroLogic X, consultez le document approprié :
-
MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur