欠频/过频保护 (ANSI 81)

简介

在电气安装中,必须将频率维持在可接受的操作水平,才能尽可能减少对电机负载、敏感电气设备造成损害的风险,这样才能确保所有负载正常操作和发挥作用。

有两种独立的保护:

  • 欠频 (ANSI 81U)

  • 过频 (ANSI 81O)

欠频/过频保护持续监测频率。如果安装设备的频率超出其接受限制,便可以根据欠频/过频保护提供的信息,采取相应的操作,恢复系统的良好运行。欠频/过频保护用于根据需要生成报警或脱扣。

欠频/过频保护适合发电机使用。通过对频率的持续监控,可以在非正常情况或者关键情况下采取适当措施,保障设备运行,例如:负载卸载、电源切换以及发电机紧急启动。

前提条件

在购买了 ANSI 81 - 欠频/过频保护 Digital Module 并将其安装在 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得欠频/过频保护功能。

欠频/过频保护需要使用外部 24 Vdc 电源。

欠/过频保护兼容:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 固件版本不低于 003.012.000MicroLogic X 控制单元。较早的固件版本需要更新才能兼容

如果 IFE/EIFEIFM 固件版本与 Digital Module 兼容,则可以通过 IFE/EIFEIFM 通讯接口远程获取来自 Digital Module 的数据。有关更多信息,请参阅通讯接口的固件兼容性

欠频保护工作原理 (ANSI 81U)

欠频保护监测频率。当系统频率达到阈值 Fmin 时,保护启用,时间延迟 tFmin 开始。

该频率通过 V12 相电压计算。

欠频保护具有以下特征:

  • V12 低于 20 Vac 时予以禁止。

  • 以定时特性运行。

  • 可以禁用。

在满足以下条件时,此保护引起脱扣:

  • 频率低于 Fmin。

  • 时间延迟 tFmin 结束。

过频保护工作原理 (ANSI 81O)

过频保护监测频率。当系统频率达到阈值 Fmax 时,保护启用,时间延迟 tFmax 开始。

该频率通过 V12 相电压计算。

过频保护具有以下特征:

  • V12 低于 20 Vac 时予以禁止。

  • 以定时特性运行。

  • 可以禁用。

在满足以下条件时,此保护引起脱扣:

  • 频率高于 Fmin。

  • 时间延迟 tFmax 结束。

禁止保护

如要禁止欠频 (ANSI 81U) 或过频 (ANSI 81O) 保护,必须同时满足以下两个条件:

  • 通过将“禁止”参数设置为 ON 来启用禁止。每种保护(ANSI 81U 或 ANSI 81O)的禁止是单独启用的。

  • 通过 IO 模块的输入激活了对可选保护的禁止。禁止可选保护功能必须分配给 IO 模块的输入。

有关禁止可选保护的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

注: 欠频保护 (ANSI 81U) 和过频保护 (ANSI 81O) 可以分别禁止,也可以一起禁止。

设置欠频保护

欠频保护设置如下:

  • Fmin 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 欠频保护

  • Fmin 动作:将欠频保护激活的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Fmin 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • Fmin:欠频保护阈值

  • tFmin:欠频保护时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于欠频保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,欠频保护设置都是相同的。

欠频保护设置

设置

单位

设定范围

步骤

出厂设置

精度

Fmin 模式

开/关

熄灭

Fmin 动作

报警/脱扣

报警

Fmin 禁止

开/关

熄灭

Fmin

Hz

40-65

0.1

48

  • ±0.01 Hz,V12 >100 V

  • ±0.05 Hz,20 V < V12 < 100 V(1)

tFmin

s

0-300

0.05

1

±2%,±20 ms

(1) 根据 IEC 60255-181 瞬时电压变化(相和量级变化)的稳定性

根据 IEC 60255-181 谐波电压(干扰过零)的稳定性

注: 当 V12 低于 20 Vac 时禁止频率保护。

欠频保护特性

  • 定时限延迟

  • 瞬时复位时间

  • 滞后:固定为 1.0002

  • 最短分断时间:50 毫秒

  • 最长分断时间(时间延时设置为 0 秒):

    • 根据 IEC 60255-181,为 140 ms(频率从 0.5 Hz/s 上升到 5 Hz/s)

    • 根据 IEC 60255-181 出现瞬时频率变化的情况下,为 140 ms(对于 50 Hz 应用,设置为 48 与 52 之间,对于 60 Hz 应用,设置为 58 至 62)

    • 根据 IEC 60255-181 出现瞬时频率变化的情况下,为 200 ms(对于 50 Hz 应用,设置为 45 与 55 之间,对于 60 Hz 应用,设置为 55 至 65)

设置过频保护

过频保护设置如下:

  • Fmax 模式:启用 (ON) 或禁用 (OFF) 单相过频保护

  • Fmax 动作:将过频保护激活的结果设置为脱扣或报警

    • 脱扣:断路器脱扣,并生成三个事件(启动、运行和脱扣)

    • 报警:生成两个事件(启动和运行)

  • Fmax 禁止:启用 (ON) 要通过 IO 模块禁止的保护

  • Fmax:过频保护阈值

  • tFmax:过频保护时间延迟

设置方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

双重设置功能不适用于过频保护。在启用了双重设置功能的情况下,无论激活的是集合 A 设置还是集合 B 设置,过频保护设置都是相同的。

过频保护设置

设置

单位

设定范围

步骤

出厂设置

精度

Fmax 模式

开/关

熄灭

Fmax 动作

报警/脱扣

报警

Fmax 禁止

开/关

熄灭

Fmax

Hz

45-70

0.1

62

  • ±0.01 Hz,V12 >100 V

  • ±0.05 Hz,20 V<V12<100 V(1)

tFmax

s

0-300

0.05

1

±2%,±20 ms

(1) 根据 IEC 60255-181 瞬时电压变化(相和量级变化)的稳定性

根据 IEC 60255-181 谐波电压(干扰过零)的稳定性

注: 当 VLL 低于 20 Vac 时禁止频率保护。

过频保护特性

  • 定时限延迟

  • 瞬时复位时间

  • 滞后:固定为 0.9998

  • 最短分断时间:50 毫秒

  • 最长分断时间(时间延时设置为 0 秒):

    • 根据 IEC 60255-181,为 140 ms(频率从 0.5 Hz/s 上升到 5 Hz/s)

    • 根据 IEC 60255-181 出现瞬时频率变化的情况下,为 140 ms(对于 50 Hz 应用,设置为 48 与 52 之间,对于 60 Hz 应用,设置为 58 至 62)

    • 根据 IEC 60255-181 出现瞬时频率变化的情况下,为 200 ms(对于 50 Hz 应用,设置为 45 与 55 之间,对于 60 Hz 应用,设置为 55 至 65)

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6415 (25621)

欠频率脱扣

脱扣

0x6416 (25622)

过频率脱扣

脱扣

0x6215 (25109)

欠频率启动

保护

0x6216 (25110)

过频率启动

保护

0x6315 (25365

欠频率运行

保护

中等

0x6316 (25366)

过频率运行

保护

中等

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

保护

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

配置

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

    在禁止了可选保护时,不生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

    在以下情况下,不会生成脱扣事件:

    • 可选保护设为报警模式

    • 抑制了可选保护

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6415 (25621)

欠频率脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x6416 (25622)

过频率脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x0EF8 (3832)

可选保护通过 IO 模块禁止

检查与 IO 模块连接的禁止选择开关。

0x0D0C (3340)

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?