Programación del mantenimiento

Presentación

La unidad de control MicroLogic X proporciona información para ayudar a programar las operaciones de mantenimiento preventivo.

Supervisa los programas de mantenimiento realizados y genera eventos para indicar que debe llevarse a cabo el mantenimiento.

Para obtener más información sobre los programas de mantenimiento y la frecuencia de mantenimiento, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento.

Principio de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic X genera eventos para informar al usuario de que debe planificarse el mantenimiento.

Un evento de programación del mantenimiento se completa cuando se declara la fecha del programa de mantenimiento ejecutado mediante EcoStruxure Power Commission.

El programa de mantenimiento del fabricante para las operaciones de mantenimiento depende de lo siguiente:

  • Las condiciones de entorno y funcionamiento del interruptor automático MasterPacT MTZ.

  • El nivel crítico de la aplicación de usuario.

  • La fecha del último programa de mantenimiento realizado y declarado utilizando el software EcoStruxure Power Commission.

Los eventos de la programación del mantenimiento básico y estándar del usuario y los eventos de mantenimiento de fabricante se calculan de este modo:

  • Para el primer evento:

    • A partir de la fecha de puesta en marcha del interruptor automático, si esta fecha se declara con el software EcoStruxure Power Commission.

    • De lo contrario, a partir de la fecha de montaje del interruptor automático.

  • Para eventos posteriores, a partir de la fecha del programa de mantenimiento anterior realizado (básico, estándar o de fabricante), si la fecha se declara con el software EcoStruxure Power Commission.

    NOTA: Los eventos de la programación del mantenimiento de fabricante se calculan a partir del programa de mantenimiento de fabricante anterior realizado y declarado con el software EcoStruxure Power Commission.

Si la fecha del programa de mantenimiento realizado no se declara con el software EcoStruxure Power Commission, la unidad de control MicroLogic X sigue utilizando la fecha de puesta en marcha o la fecha de montaje para calcular los eventos de la programación del mantenimiento.

Programas de mantenimiento

En la siguiente tabla se resumen las operaciones de mantenimiento de los tres programas de mantenimiento preventivo:

Programa de mantenimiento

Descripción del mantenimiento

Realizado por

Mantenimiento básico del usuario final

Inspección visual y test funcionales, sustitución de los accesorios defectuosos.

  • Personal del usuario final formado y cualificado

  • Personal del proveedor de servicios de mantenimiento formado y cualificado

  • Representante de servicios de Schneider Electric

Mantenimiento estándar del usuario final

Mantenimiento básico del usuario, junto con mantenimiento operativo y pruebas de subconjuntos.

  • Personal del proveedor de servicios de mantenimiento formado y cualificado

  • Representante de servicios de Schneider Electric

Mantenimiento del fabricante

Mantenimiento estándar del usuario, además de diagnósticos y sustitución de piezas por parte de Schneider Electric Services.

Representante de servicios de Schneider Electric

NOTA: Los planes de servicio globales que facilita Schneider Electric pueden incluir planes de mantenimiento para su equipo, con una redacción diferente para los niveles de mantenimiento:
  • El mantenimiento básico para usuarios finales de esta guía corresponde al mantenimiento rutinario en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento estándar para usuarios finales de esta guía corresponde al mantenimiento intermedio en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento del fabricante sigue siendo el mismo.

Frecuencia de mantenimiento

La frecuencia del mantenimiento del fabricante se determina a partir de los parámetros registrados y de la configuración declarada siguientes.

La unidad de control MicroLogic X registra los siguientes parámetros para las condiciones del entorno:

  • Temperatura

  • Porcentaje de carga

  • Armónicos

  • Humedad relativa

  • Vibraciones

Los ajustes siguientes para las condiciones ambientales y lo crítica que sea la aplicación de usuario se declaran con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña).

Ajuste

Valor

Ajuste de fábrica

Condiciones ambientales

Atmósfera corrosiva

  • 3C1 (zona rural)

  • 3C2 (zona urbana)

  • 3C3 (cercanía inmediata de contaminación industrial)

  • 3C4 (dentro de instalaciones industriales contaminantes)

3C2

Entorno salino

  • Ninguno (sin entorno salino)

  • Moderado (niebla salina < 10 km de la costa)

  • Significativo (niebla salina < 1 km de la costa)

Ninguno

Polvo

  • Nivel bajo

  • Nivel moderado

  • Nivel alto

Nivel bajo

Nivel crítico de aplicación de usuario

  • Baja

  • Moderado

  • Alta

Baja

Registro de datos de programas de mantenimiento ejecutados

AVISO
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO INCORRECTO
La fecha del programa de mantenimiento efectuado se debe declarar con el software EcoStruxure Power Commission.
Si no se siguen estas instrucciones, el calendario de mantenimiento no será válido.

Después de ejecutar un programa de mantenimiento preventivo, el personal de mantenimiento debe declarar los siguientes datos con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Programa de mantenimiento realizado: Básico, Estándar, Fabricante

  • Fecha de la operación de mantenimiento

  • Nombre del proveedor de servicio

  • Nombre del personal de mantenimiento

Disponibilidad de los datos

Los datos de la programación del mantenimiento son:

  • Datos del último programa de mantenimiento realizado, si los datos se declaran con el software EcoStruxure Power Commission:

    • Programa realizado: básico, estándar o del fabricante

    • Fecha de la operación de mantenimiento

    • Nombre del proveedor de servicio

    • Nombre del personal de mantenimiento

  • Datos del siguiente programa de mantenimiento que se debe realizar:

    • Programa que se va a realizar: básico, estándar o del fabricante

    • Número de meses antes de la fecha de ejecución del programa o número de meses de retraso.

Los datos de la programación del mantenimiento están disponibles de este modo:

  • En la pantalla MicroLogic X, en: Inicio > Mantenimiento > Asistencia > Prog. mantenim.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

La función de programación del mantenimiento genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1480 (5248)

Programar mantenimiento básico antes de un mes

Diagnóstico

Media(1)

0x1481 (5249)

Programar mantenimiento estándar en el plazo de un mes

Diagnóstico

Media(2)

0x1482 (5250)

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

Diagnóstico

Media(2)

(1) Desactivado de forma predeterminada. Se puede personalizar con el software EcoStruxure Power Commission.

(2) Activado de forma predeterminada, con mensajes emergentes.

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x1480 (5248)

Programar mantenimiento básico en el plazo de un mes

Planifique el programa de mantenimiento preventivo básico para que se ejecute antes de un mes.

0x1481 (5249)

Programar mantenimiento estándar en el plazo de un mes

Planifique el programa de mantenimiento preventivo estándar para que se ejecute antes de un mes.

0x1482 (5250)

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

Planifique el programa de mantenimiento preventivo del fabricante para que se ejecute antes de tres meses.

Para obtener información sobre los programas de mantenimiento preventivo, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?