DOCA0102FR-12

Calendrier de maintenance

Présentation

L'unité de contrôle MicroLogic X fournit des informations utiles pour la planification des opérations de maintenance préventive.

Elle surveille les programmes de maintenance réalisés et génère des événements pour signaler les opérations prévues au calendrier.

Pour plus d'informations sur les programmes de maintenance et la fréquence des tâches, consultez le document DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.

Principe de fonctionnement

L'unité de contrôle MicroLogic X génère des événements pour informer l'utilisateur qu'une maintenance doit être planifiée.

Un événement de calendrier de maintenance se produit lorsque la date du programme de maintenance réalisé est déclarée dans EcoStruxure Power Commission.

Le calendrier des opérations de maintenance constructeur dépend de plusieurs facteurs :

  • Conditions d'exploitation et conditions environnementales du disjoncteur MasterPacT MTZ.

  • Niveau de criticité de l'application utilisateur.

  • Date du dernier programme de maintenance exécuté et déclaré via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Les événements de calendrier de maintenance standard utilisateur et de calendrier de maintenance constructeur sont calculés de la manière suivante :

  • Pour le premier événement :

    • A partir de la date de mise en service du disjoncteur, si cette date est déclarée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • Sinon, à partir de la date d'assemblage du disjoncteur.

  • Pour les événements ultérieurs, à partir de la date de réalisation du précédent programme de maintenance (de base utilisateur, standard utilisateur, constructeur), si cette date est déclarée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    NOTE: Les événements ultérieurs du calendrier de maintenance constructeur sont calculés à partir de la précédente date de réalisation du programme de maintenance constructeur déclarée via le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Si la date du programme de maintenance effectué n'est pas déclarée via le logiciel EcoStruxure Power Commission, l'unité de contrôle MicroLogic X continue d'utiliser la date de mise en service ou la date d'assemblage pour calculer les événements du calendrier de maintenance.

Programmes de maintenance

Le tableau suivant récapitule les opérations de maintenance des trois programmes de maintenance préventive :

Programme de maintenance

Description de la maintenance

Effectué par

Maintenance de base utilisateur

Inspection visuelle et essai de fonctionnement, remplacement d’accessoires défectueux.

  • Personnel formé et qualifié de l'utilisateur final

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services de maintenance

  • Représentant des services Schneider Electric

Maintenance standard utilisateur

Maintenance de base utilisateur, plus entretien opérationnel et tests des sous-assemblages.

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services de maintenance

  • Représentant des services Schneider Electric

Maintenance constructeur

Maintenance standard utilisateur, plus diagnostics et remplacements de pièces par les services de Schneider Electric.

Représentant des services Schneider Electric

NOTE: Les plans de service globaux fournis par Schneider Electric peuvent inclure des plans de maintenance pour votre équipement, avec une formulation différente pour les niveaux de maintenance :
  • La maintenance utilisateur de base évoquée dans ce guide correspond à la maintenance de routine décrite dans les plans de service et les guides de maintenance rédigés pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La maintenance utilisateur standard évoquée dans ce guide correspond à la maintenance intermédiaire décrite dans les plans de service et les guides de maintenance rédigés pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La maintenance constructeur reste la même.

Fréquence de la maintenance

La fréquence de la maintenance constructeur est déterminée à partir de paramètres enregistrés et de valeurs déclarées.

Les paramètres suivants concernant les conditions environnementales sont enregistrés par l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Température

  • Taux de charge

  • Harmoniques

  • Humidité relative

  • Vibrations

Les paramètres suivants concernant les conditions d'environnement et le niveau de criticité de l'application utilisateur sont déclarés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe).

Paramètre

Valeur

Réglage usine

Conditions d'environnement

Atmosphère corrosive

  • 3C1 (zone rurale)

  • 3C2 (zone urbaine)

  • 3C3 (voisinage immédiat de pollution industrielle)

  • 3C4 (au sein d'installations industrielles polluantes)

3C2

Environnement salin

  • Aucun (absence de brouillard salin)

  • Modéré (brouillard salin < 10 km (6,5 mi) de la côte)

  • Important (brouillard salin < 1 km (0,65 mi) de la côte)

Aucun

Poussières

  • Niveau faible

  • Niveau moyen

  • Niveau élevé

Niveau faible

Niveau de criticité de l'application utilisateur

  • Faible

  • Moyen

  • Elevé

Faible

Enregistrement des données relatives aux programmes de maintenance réalisés

AVIS
CALENDRIER DE MAINTENANCE INCORRECT
La date du programme de maintenance exécuté doit être déclarée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Si vous ne suivez pas ces instructions, le programme de maintenance ne sera pas valide.

Après un programme de maintenance préventive, le personnel de maintenance doit déclarer les données suivantes à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Programme de maintenance exécuté : de base, standard, fabricant

  • Date de l'opération de maintenance

  • Nom du prestataire de services

  • Nom du technicien de maintenance

Disponibilité des données

Les données du calendrier de maintenance sont les suivantes :

  • Données du dernier programme de maintenance exécuté, si elles sont déclarées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

    • Programme exécuté : de base, standard ou fabricant

    • Date de l'opération de maintenance

    • Nom du prestataire de services

    • Nom du technicien de maintenance

  • Données du prochain programme de maintenance à exécuter :

    • Programme à exécuter : de base, standard ou constructeur

    • Nombre de mois jusqu'à l'échéance du programme ou depuis l'échéance du programme

Les données du calendrier de maintenance sont disponibles de plusieurs manières :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans : Accueil > Maintenance > Assistance > Planification maint.

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

Evénements prédéfinis

La fonction de calendrier de maintenance génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1480 (5248)

La maint. de base doit être programmée dans le mois

Diagnostic

Moyen(1)

0x1481 (5249)

Programmer la maintenance standard dans un délai d'un mois

Diagnostic

Moyen(2)

0x1482 (5250)

Programmer la maintenance constructeur dans un délai de trois mois

Diagnostic

Moyen(2)

(1) Désactivé par défaut. Configurable avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

(2) Activé par défaut, avec messages contextuels.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x1480 (5248)

La maint. de base doit être programmée dans le mois

Planifiez le programme de maintenance préventive de base dans un délai d’un mois.

0x1481 (5249)

La maint. standard doit être programmée dans le mois

Planifiez le programme de maintenance préventive standard dans un délai d'un mois.

0x1482 (5250)

La maint. constructeur doit être programmée dans un délai de trois mois

Planifiez le programme de maintenance préventive constructeur dans un délai de trois mois.

Pour plus d'informations sur les programmes de maintenance préventive, reportez-vous à la documentation DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.

Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.